• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

手机中的“单反机” 全球强拍照手机nubia Z7发布

来源:集微网
时间:2014-07-09

分享至:
  7月8日下午,中兴通讯全资子公司nubia(努比亚)在北京“中国电影导演中心”发布了全新nubia Z7系列智能手机,包括nubia Z7、Z7 max以及Z7 mini三款产品。此次发布亮点在于,nubia向大家展示了其强大的拍照能力,号称“手机中的单反机”以及“全球强拍照手机”。

努比亚强配置手机

发布会首先登场的是努比亚一代旗舰手机——nubia Z7。Z7采用镁铝合金的全金属一体化机身框架。配置上,Z7拥有全球首款RAM自刷新2K屏幕,2560×1440超高分辨率,PPI高达538,5.5寸屏幕让视觉、色彩和显示精度完美融合。搭载2.5GHz主频的高通骁龙801四核处理器(MSM8974AC)以及3GB RAM+32GB ROM的内存组合。作为主打功能之一的拍照,硬件上搭载500万像素前置摄像头以及1300万像素光学防抖后置主摄像头,配备双LED闪光灯以及F2.0超大光圈。拍照软件采用nubia自主研发的NeoVision 4.0,具备独立对焦、独立测光、独立白平衡、曝光锁定以及拍运动物体时的焦点锁定等拍照特性。nubia Z7的音质同样不可小觑,顶级音乐芯片AK4916全球首发,比HIFI更HIFI。此外还支持NeoLink 3.0技术,支持MHL3.0多设备融合枢纽,提供移动办公、游戏、娱乐的全新体验!
  nubia Z7

同时发布的还有新一代大牛Z7 Max和新一代的小牛Z7 mini,分别配备5.5英寸1080p屏以及5英寸1080p屏。依然搭载高通骁龙801四核处理器,配备2GB内存,提供1300万后置以及500万前置摄像头。其他配置或功能与Z7相当。
  Z7 Max和Z7 mini

网络上,三款手机延续nubia “全网通”的概念。三款手机支持中国移动、联通、电信全网络,涵盖了TD-LTE、FDD LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO以及GSM网络,并且加入双卡双待功能,两个卡槽均支持4G网络。其中Z7以及Z7 max接入银联TSM平台、支持银联闪付,用户可实现近场非接触支付以及远程支付。成为国内首家全终端安全移动支付方案,手机当做银行卡。

全球强拍照手机

整个发布有一大半时间是在讲nubia  Z7强大的拍照效果。据了解,nubia Z7系列所具备的三大功能让其享有“手机中的单反机”这一殊荣:一是业界独有的对焦、测光、白平衡分离功能;二是F2.8-F22的电子光圈;三是慢门与实时B门功能,可以轻松捕捉低噪点的美丽夜景。除此之外,还有专业蓝玻璃滤光片以及第二代OIS光学防抖技术。值得一提的是,即便使用单反相机,星空题材的拍摄也需要复杂的后期制作,使得一般摄影爱好者望而却步,而nubia Z7系列独到的一键拍摄模式不仅可以即时显示拍摄效果,所见即所得地展现星空的壮美,更能在拍摄过程中实时生成视频,给普通用户带来超越单反的完美体验。

一张照片引争议,“100万人民币”赏金验真伪

发布会上,中兴移动CEO里强用很长的时间一一介绍nubia  Z7拍照功能使用方法以及网友拍摄的样张照片,其拍照效果让人震惊。而此前网上流传的一张nubia智能手机 拍摄照片《瞬间•永恒》受到网友的质疑,大家觉得手机根本无法拍摄出如此清晰的星空照片。对此,中兴移动CEO里强当场表示,如果有谁能证明此次发布会幻灯片中所使用的任意样片非nubia智能手机所拍摄将悬赏100万元。发布会现场,北京天文馆馆长朱进为照片拍摄者亲自颁发馆藏证书。作为人类摄影史上首张采用手机拍摄的银河照片,《瞬间•永恒》也已被北京天文馆收藏。

诚意手机

发布会后,nubia(努比亚)智能手机总经理倪飞公布了三款产品的价格,nubia Z7(3GB RAM+32GB ROM)售价3456元;nubia Z7 Max(大牛3(2G+32G))仅售1999元;nubia Z7 mini (小牛3(2G+16G))仅售1499元 !微信购物即日开启预约(微信-发现-购物-品牌);7月9日上午10点,努比亚官网、京东同步开启预约!搭载高通晓龙801四核处理器nubia Z7 mini仅1499元,也成为了目前性价比,诚意的智能手机。(手机中国联盟徐伦)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻