来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-08
如果你想改善一下自己家里的灯光照明,不妨试试本文介绍的这些LED智能灯,它们的功能绝对比普通灯泡要强大的多。其中有十款智能灯可以通过App进行远程控制,改变灯光颜色并按照事件触发不同的功能。赶紧来看看,找一款喜欢的放在自己家里吧。
1、Belkin WeMo LED智能灯
这款LED智能灯现在还没有上市,据说售价为130美元,这款智能灯只能安装两个白炽灯泡,不过它有一个WiFi中控,支持IFTTT,并且与当前Belkin WeMo应用进行了整合。
2、GE Link可连接LED智能灯
通用电气的Link电灯,是其首次进军智能LED灯领域推出的产品。起步套件包含了一个中控和两个A19灯泡,零售价为50美元,如果单买灯泡的话,每个为15美元。此外,他们有BR30和PAR38两个型号选择,目前在家得宝(Home Depot)销售。
3、iLumi色彩可调LED智能灯
iLumi是一个众筹项目,目前他们提供了一个售价为90美元的A21灯泡,以及一个售价为100美元的PAR30灯泡。这两款灯泡都可以调节色彩。
4、Insteon LED灯泡
这款灯泡只有591流明(光通量单位),Insteon推出的LED智能灯输入光谱亮度并不高。但是如果你觉得40W到60W的亮度太强,需要寻找一个替代品,那么这款8W的智能灯也算是个不错的选择,它售价为30美元,支持52000小时使用寿命。
5、Lifx彩色LED智能灯
Lifx智能灯售价为99美元,其中内置了WiFi 芯片 ,因此无需配置外接中控。但是这也意味着每一个灯泡的售价变得更贵,所以,如果你想在家里布置多个LED灯的话,使用Lifx价格可不便宜啊。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。