处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高/低资料量应用双涨 LTE M2M商机连绵

高/低资料量应用双涨 LTE M2M商机连绵
来源:新电子 时间:2014-07-07

    LTE机器对机器(M2M)模组需求将接连引爆。全球4G网路日益成熟,已掀起影音串流和车联网等高速、高资料量传输应用,导入LTE多模M2M模组热潮;而3GPP今年底将发布LTE机器类型通讯(MTC)规范,则可望促使LTE在无线感测网路(WSN)节点和计量仪表等低资料量应用成形,为M2M模组厂捎来新的商机。

    金雅拓M2M产品部门副总裁Andreas Haegele提到,NFC可增强M2M设备资料安全,未来在物联网市场也极具发展潜力。

    金雅拓(Gemalto)M2M产品部门副总裁Andreas Haegele表示,随着欧美、日韩和大中华区的LTE网路建置日益完备,M2M模组厂也纷纷加足马力开发新一代LTE多模、单模和VoLTE(Voice over LTE)解决方案,并积极布局载波聚合(Carrier Aggregation)、多重输入多重输出(MIMO),朝下一代更高速的LTE-A世代推进;同时也着手布局LTE MTC等前瞻技术和产品阵容,以满足须常时开启,且对功耗和成本极为敏感的低资料量物联网应用需求。

    事实上,LTE一向被看作是高速传输的代名词,初期在物联网领域也锁定无线路由、高频宽影音串流和车载资通讯(Telematics)等高资料量应用;不过,由于欧美国家已相继公布收回2G频谱的时程,酝酿转向4G全IP网路,再加上LTE供应链逐渐发展出规模经济,导入成本降低,因而也驱动系统厂计划在无线感测节点、安全监控、远距照护、计量仪表和自动贩卖机等较低资料量的应用中,直接采行LTE方案,以符合长期发展经济效益。

    在LTE高、低资料量应用需求陆续涌现下,M2M模组厂正积极扩张LTE产品线,针对高资料量应用,供应商大多皆已具备Cat. 4、下行传输速率高达150Mbit/s的LTE多模(向下相容2G、3G)模组,下一阶段则是朝VoLTE及Cat. 6、300Mbit/s的LTE-A规格发展。

    Haegele强调,金雅拓更已开发出LTE多模加全球导航卫星系统(GNSS)的高整合模组,并正携手北美电信商和设备业者测试VoLTE方案,可望于2015年投产;同时也持续加强与射频(RF)元件商合作,研发内建互补式金属氧化物半导体功率放大器(CMOS PA)和MIMO天线的LTE-A模组,可望在2016~2017年问世,全面满足系统厂对更高传输速率和定位精准度的设计要求。

    针对低资料量应用,业界则锁定LTE Release 12版本中的MTC通讯协定,其基于Cat. 1、传输速率10Mbit/s规格,具备高可靠度、安全性、大量设备传输/定位和可群组管理等特色,有助M2M模组厂大幅降低LTE模组成本和功耗,进而打入各种须常时作业的物联网应用。

    Haegele更透露,3GPP下一版Release 13标准,可望采用Cat. 0、传输速率1Mbit/s规范,发展超低功耗且成本更亲民的LTE M2M通讯协定,加速刺激低资料量物联网应用转向LTE,为M2M模组厂挹注新的成长动能。

    Haegele认为,基于设计成本和应用层面考量,未来系统厂势将采用不同功能定位的M2M模组,因此模组厂也须持续扩大投资LTE-A和LTE MTC产品线,方能迎合此一设计趋势。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次