处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Wi-Fi/WiGig 高通推三频无线连接方案

Wi-Fi/WiGig 高通推三频无线连接方案
来源:新电子 时间:2014-07-07

    高通(Qualcomm)首开行动装置内建三频无线连结平台先例。高通在完成WiGig技术(802.11ad标准)供应商--Wilocity收购后,已积极将802.11b/g/n、802.11ac及802.11ad三大无线连结标准方案整合于行动装置,并推出基于骁龙(Snapdragon)810处理器的参考设计,期挟同步支援上述三标准且运行于2.4、5、60GHz三个频段的优势,满足4K影音串流、点对点(P2P)传输、无线扩充基座(Wireless Docking)等应用需求。

    事实上,由于行动数据资料量预期将在未来几年内急速成长,通讯晶片商皆已盛食厉兵,推出各种能提高传输频宽的设计方案;如今年台北国际电脑展(Computex)中,802.11ac 2.0即成为热门的Wi-Fi技术焦点,包括博通(Broadcom)及高通创锐讯(Qualcomm Atheros)皆发布相关解决方案。

    虽然802.11ac及其第二代标准皆已能提供Gigabit等级的频宽,不过,更值得注意的,则是运行于60GHz频段且理想传输速度可达7Gbit/s的802.11ad,未来可望成为纾解无线网路壅塞问题不可或缺的重要技术。

    有鉴于此,高通创锐讯近年来即积极与Wilocity合作,开发基于802.11b/g/n、802.11ac及802.11ad标准的三频无线通讯晶片,日前更直接将其收购,进一步强化高通于无线连结晶片领域的技术实力。

    高通创锐讯总裁Amir Faintuch表示,现在智慧型手机、平板电脑的运算要求日益复杂,加上未来的影音串流规格将升级至4K画质,以及使用者的点对点传输吞吐量与日俱增,种种因素在在突显WiGig技术于下一代无线通讯传输的重要地位。

    Faintuch进一步分析,由于WiGig技术能提供Multi-Gigabit等级的传输速率,并具备低耗电的优势,因此购并Wilocity之后,将能进一步强化高通创锐讯于Wi-Fi市场的原有优势,并且提高802.11ad标准的能见度,扩大WiGig方案市场渗透率。

    事实上,高通创锐讯自2008年起即为Wilocity投资者之一,且自2011年开始即密切与该公司合作研发三频解决方案并推出参考设计;在购并Wilocity之后,高通更将三频方案推向行动装置市场,使Snapdragon 810成为全球首个可支援Wi-Fi及WiGig的行动装置处理器。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21948次
2 1N4001 0.19MB 17822次
3 DAC1220E 0.95MB 15816次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15777次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13960次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11635次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9236次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9018次
9 DS1337U+ 0.28MB 9017次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8937次