处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

风河在2012北美无人系统论坛展出安全的Android解决方案

风河在2012北美无人系统论坛展出安全的Android解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-08-14

的嵌入式和移动软件提供商风河公司近日宣布在刚刚闭幕的2012 AUVSI北美无人系统论坛上,风河公司展出了其的支持无人系统的嵌入式软件功能。

此次论坛于2012年8月7日-9日在拉斯维加斯举行,风河展出其完整的软件解决方案组合,包括着重软件安全性和可靠性的解决方案以及无人系统的嵌入式系统模拟及自动化测试环境。

此外,风河还展出了一款安全的Android平板电脑,这款平板将情景意识与无人系统的通信和控制功能合二为一。无论是临时网络上的移动设备,还是商业网络上的移动设备,都需要保证安全并利用先进、可靠的硅芯片功能,将经过认证的安全操作系统功能应用于Android系统,并把应用级安全功能整合到安全的嵌入式系统之中。

安全的Android平台也是风河公司的展示项目之一,该平台将美国国家安全局(NSA)开发的Security Enhanced(安全增强型, SE)Android系统与风河安全解决方案加速器(一系列软件模块)合而为一,从而促进Android系统开发并将这些杰出的特色功能集成到设备之中。除了这一安全的基础技术之外,该公司还展出了一种多窗口功能,让多个Android应用程序可以同时运行。

作为Open Handset Alliance(开放手机联盟)的创始成员以及早的商业化合作伙伴,风河在多种Android设备综合安全层的设计和研发方面投入不菲。此外,该公司还不断致力于将Android系统纳入到传统的嵌入式设备分类之中。凭借在Android系统方面的深厚专业知识,以及在航空和国防市场领域的广泛背景和技术,风河在应对各种挑战以及解决各种应用情景下确保Android系统安全所涉及的主要难题方面都具有得天独厚的优势。

风河展位(编号:2824)上的其它展示活动还包括:

●用于配备VxWorks® 653无人系统安全可靠的FACE (未来机载功能环境,FACE):这款时间和空间分区操作系统已经通过DO-178B A级认证,兼容DO-178C,用于为机载以及地面系统创建功能强大的平台。

●使用Wind River Simics实现无人平台模拟功能: 这是一款全系统模拟解决方案,可以创建一个高性能虚拟环境,用于定义、开发并部署从单板系统到复杂、异构多核系统的任何电子系统。

●使用风河测试解决方案对安全移动性进行自动化测试:风河测试管理解决方案是一个自动化测试框架,可以识别生产代码中的高风险领域并以变化为基础实现测试过程的优化。该公司的自动化软件测试框架,旨在帮助开发人员提高Android设备的设计质量和合规性,包括完整的Android Compatibility Test Suite(功能测试套件,CTS)、开源测试以及Wind River制作的测试。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次