处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大世平推出太阳能微型逆变器方案

大联大世平推出太阳能微型逆变器方案
来源:EEWORLD 时间:2014-07-04

    2014年7月3日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平为契合市场对于光伏产业的期望,特别推出分别以ADI ADSP-CM408和TI C2000为主芯片的微型逆变器方案。在大联大世平集团的太阳能微型逆变器方案中,除ADI、TI之外,还将Vishay、Toshiba、Avago、Fairchild、Kemet、Atmel、NXP、ONSemi、ST等其他著名厂商的器件整合入系统中,以实现更高的性能和可靠性。

    目前太阳能产业正面临重大转折点。随着太阳能模组价格快速下滑,德国、意大利等国家已经纷纷达成市电同价,而美国、日本也将在今年年内达到。这样不仅有助于产业拜托对于购买电价(FiT)补贴政策的依赖,也将刺激一般家庭,工商办公室转载太阳能面板的意愿,引爆新一波小型太阳能逆变器系统安装潮。
 
    中国的光伏行业处于地位,而且中国政府还在持续的支持光伏行业的发展。2014 年 1 月 14 日召开的 2014 年全国能源工作会上,国家能源局已经敲定2014年国内新增装机14GW,其中分布式比例占60%左右,地面电站比例占40%左右。加上国家的补贴性政策,分布式电站将会成为未来主流。而且,伴随光伏逆变器价格竞争的红海,以及家用型太阳能系统的安装量激增,微型逆变器的需求也将水涨船高。
 
太阳能微型逆变器方案:



图示1-大联大世平集团太阳能微型逆变器方案架构图


 基于 ADI ADSP-CM408 250W 微型逆变器的方案

 

 

图示2-基于ADI ADSP-CM408的微型逆变器架构图
 
方案特点
为光伏而生的处理器:ADSP-CM408是ADI公司专门为光伏市场开发的一款DSP,它不仅具有传统DSP的高处理性能,同时有更高的采样精度,内部固化的电能计量芯片,更是为开发者省去了不少编写软件的工作。同时,它内部的谐波分析引擎能方便的进行有功,无功功率的计算。


磁隔离技术的应用:替代了光伏行业传统的光耦隔离,在电流检测、MOSFET驱动、通信、系统电源方面都有合适的产品。为光伏逆变器的设计提供的更可靠的稳定性和更长的使用寿命。同时,可多功能集成的磁隔离产品的为系统节省了更多的PCB 面积。

安规认证:伴随着光伏市场的规范化与成熟化,安规认证也越来越成为了产品出口的必要条件。ADI 磁隔离产品均通过了UL、VDE、SAA、TUV等认证,ADI 可为客户提供有安规保证的产品。 
 
方案照片 

 

 


基于 TI C2000 200W 的微型逆变器方案


 
方案框图

 

图示3-基于TI C2000的微型逆变器架构图


 
方案特点
输入22V ~ 45V直流
输出220V 50Hz交流
输出功率200W
数字控制
交错反激拓扑结构
转换效率高
快速执行MPPT算法
输出电压可调
  
方案照片











ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次