处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

多站点管理 门禁控制系统高效应用模式

多站点管理 门禁控制系统高效应用模式
来源:中关村在线 时间:2014-07-03

    门禁系统市场关注度提升

    老旧小区改造为每个单元门都加装了门禁系统,显然在大多数人看来,门禁系统是物理防护的重要组成部分,其市场销售量逐年增长。在近期市场调查中显示,全球电子门禁市场规模将突破35亿美元,市场销售旺季遍布全球各地。

  由于访问控制的高需求创造了新产品和新技术诞生,门禁系统是结合技防和物防的产品,既有实体产品又彰显软件实力。访问控制管理软件应用在各个领域,如教育、医疗、零售、交通运输、企业、机场等;具有较强需求的企业从不同的垂直市场订购门禁管理系统。

  集成管理软件已经发展成从一个简单的软件到一个尖端的应用程序,是用户能更轻松地解决访问和数据检索问题。重要的是,集成和操作性持续增长,今天的门禁管理软件可以与其他安全系统,如视频监控、入侵检测集成在一起,当然也可集成非安全系统,如房客预定、电梯控制或访客系统。

  门禁的效率直接体现在真实的工作中,如一个新员工入职,HR需要对他的门卡权限进行激活,这种自动化水平意味着减轻了安全管理人员的工作,是他们能专注于其他的任务。尽管这种门禁系统初始成本会很高,但大大提高了工作效率也是在变相降低成本。

  效率和降低成本表现为不同方式,并通过访问控制解决方案来提供。采用传统门禁系统会考虑钥匙丢失成本,若老员工离职是否要考虑更换门禁锁呢?如果写字楼里为访客提供门禁系统,他们可以用门禁卡乘坐电梯,简化访问控制流程,安全性大幅度提升。

  门禁管理软件与视频监控系统的整合已经成为一大趋势。随着视频和访问控制的IP化应用,集成已经变得更加容易,越来越多的分销商、系统集成商密切关注该市场的发展,并将这种组合的优势进一步发挥出来。

  在访问控制系统中,安全管理人员可以快速地从集成平台中对视频和门禁系统进行调度,而非单独运行视频监控系统,通过这种方式更快、更有效地解决问题。总而言之,访问控制管理软件拒绝了那些未经授权的入侵者,同时,视频能够保存可视化证据; 合并后门禁管理软件和视频管理软件提供了一个更全面的安全运行方式。

  多站点管理

  门禁管理软件在多站点管理起着重要作用,这已成为越来越多的公司现在必不可少的业务。有效的管理软件应该提供每个分支机构,同时根据需要进行修改或调整全局视图。

  门禁管理软件和VMS都是用于管理多个站点的重要技术。依赖于用户需求将其中一个作为主要成员和次要成员。从功能上看,两者都具备一定的优势,但又存在一定缺陷;视频只能报告已经发生或正在发生的事情,而访问控制可以阻止事件的发生。

  门禁系统的重要性略见一斑,作为安全系统的首道防护线,门禁控制市场应进一步推广。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次