处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光传感器如何在手机应用

光传感器如何在手机应用
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-30
  • (作者:刘文)

    目前传感器在智能手机中已经有广泛的应用,如加速器、陀螺仪、Magno meter、气压计、湿度计、触摸屏等。在2014年亚洲移动通讯博览会上,占全球智能集成光传感器市场份额约30%的奥地利微电子,展示了其光传感器解决方案在手机上的应用前景。

    一是环境光及接近检测传感器,这个传感器用于改善用户体验并延长电池寿命。据奥地利微电子光学传感器及照明业务部营销总监Jerry Koontz介绍,奥地利微电子的数字环境光传感器能根据灯光变化自动调节显示屏亮度,可减少30%的电源消耗。另外,接近检测则通过非接触式技术简化人机交流。

    二是RGB颜色传感器,这个传感器可以迎合更高精度“人眼”颜色传感器的视觉体验需求。Jerry Koontz说,目前颜色光学传感器,是由创新的硅设计和光电二级管配置,有专为模块机械和光学设计进行优化的红外阻塞过滤器,实现与人眼相似的光学反应。精确的RGB光线和色温测量实现显示器校准备和的图片质量,RGB颜色传感器支持环境光感测,提高视觉体验,并且节能。

    三是手势识别传感器。采用非接触技术的高集成度手势传感器,是用光电 二极管 技术 实现高度可靠、精确的非接触式用户界面,精密的手势引擎可以实现复杂的红外线手势感应,具有红外手势感知、环境光颜色感知、接近检测的四合一模块TMG3992/3可用于优惠券兑换。Jerry Koontz说,手势识别传感器 电路板 面积小于10平方毫米,是为优化系统提供的高集成度的解决方案,可配置的手势命令使应用更灵活,会推动下一代用户操作界面的发展。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
    2 1N4001 0.19MB 18135次
    3 DAC1220E 0.95MB 16461次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次