来源: IT168.com
时间:2014-06-30
vivo Xshot
一般来说,手机上有光学防抖和电子防抖两种技术。
早推出防抖概念的是日本尼康公司,在1994年推出了具有减震(VR)技术的袖珍相机。次年,日本佳能公司推出世界上支带有图像稳定器的IS镜头。这是以镜头组为对象的光学防抖技术。
单反镜头的防抖组件
到了2011年(差了7年),松下P-05C成为世界首款支持光学防抖技术的手机。松下P-05C采用了自家MEGA O.I.S。光学防抖技术,通过磁力包裹悬浮镜头来实现防抖动功能。该技术可以探知拍摄时轻微的手振,通然后将信号传至微处理器,处理器立即计算需要补偿 的位移量,然后通过补偿镜片组,根据镜头的抖动方向及位移量加以反向补偿,抵消了镜头的抖动。
全球首款具备支持光学防抖的手机——松下P-05C
另外,光学防抖技术也有以感光元件为对象的。将感光元件放在一个能上下左右移动的支架上,通过陀螺仪感应相机抖动的方向及幅度,然后传感器将这些数据传送至处理器进行筛选、放大,计算出可以抵消抖动的反向移动量。
简单来说,光学防抖技术不是制止抖动,而是抵消抖动,让镜头组或感光元件处于相对静止的状态。另外,光学防抖理论上不会影响画质。
但由于光学防抖需要运用额外的部件实现,因此具备光学防抖的摄像头成本更高,只有少数旗舰拍照手机采用。在这里,零成本的电子防抖登场了。
电 子防抖针对感光元件上取得的图像进行分析,然后利用边缘图像进行补偿的防抖。电子防抖实际上是一种通过降低画质来补偿抖动的技术,此技术试图在画质和画面 抖动之间取得一个平衡点。苹果iPhone 5S就采用了类似的自动图像防抖,将多张图片的清晰部分整合成一张清晰的图片,这种技术在光线好的条件下很有帮助。
不过能做到苹果这种程度的厂商毕竟是凤毛麟角,所以大部分手机产品没有光学防抖,也没有电子防抖。
说了那么多,这些防抖技术到底有多大作用呢?
光学防抖实用性评测
笔者拿出了具备光学防抖技术的vivo Xshot,以及支持电子防抖的HTC M8进行了对比。
手机放在电风扇的马达位置,旁边再弄一个吹着,增加摆动
vivo Xshot实拍样张
HTC M8实拍样张
100%截图,左vivo Xshot,右HTC M8
在风扇电机的震动下,光学防抖的vivo Xshot稍显优势,大家可以看到玩具的肩膀鲨鱼位置,HTC M8有轻微的拖影出现。然而vivo Xshot对焦慢和不准确让防抖带来的优势打了折扣,HTC M8则在这方面表现较好。总体来看两款手机还是能拍得清楚的。
下面再来看看具备防抖和没有防抖的区别。笔者拿着vivo Xshot和vivo Xplay3S在街上边走边拍,后者是不具备防抖功能的。
左vivo Xshot 右vivo Xplay3S
100%截图,左vivo Xshot 右vivo Xshot
在这种边走边拍的照片中,光学防抖的优势叫很是明显了。虽然不能完全抵消行走带来的震动,但至少让照片保留了可看性。
编辑点评:尽管无法和专业的单反相机、摄像机相比,但光学防抖的支持,确实让手机拍摄来得更为轻松。特别是对于小白用户来说,具备一定的防抖能力总比没有来得要好。前提是,加入光学防抖的手机价格不能太贵。