来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-29
1、荣耀6:首款海思八核4G手机
作为近段时间受关注的国产手机,荣耀6在本周二正式亮相。荣耀系列之前就拥有很高的人气,本次发布的荣耀6更是备受瞩目,该机配备了华为自家的Kirin 920八核处理器,这是一颗性能出色的处理器,在性能上相比上一代产品有大幅提升,并且支持主流的4G网络,更是支持LTE Cat6高速网络。除了荣耀6之外,在发布会上还有荣耀3C电信版问世,这也为广大电信用户带来了福音。在本周为大家带来的评测机型还有酷派S6移动版、为美平行线V6和VOTO X6手机,下面就来了解下这几款机型。
每周手机评测汇总
评测机型:荣耀6
参考价格:1999元
机型特点:海思八核处理器
荣耀6是首款搭载华为自家Kirin 920八核处理器的智能手机,不仅在性能上大幅度提升,而且全面支持4G网络,更是全球率先支持LTE Cat6标准的手机。另外,荣耀6在外观设计、续航、拍照等方面也有不少亮点。荣耀6的定价仅为1999元,使得这款手机的性价比很高。
的荣耀6除了延续荣耀系列的基础,还可以看出增加了不少突破以往的设计元素,甚至可以说是荣耀系列设计感强的手机。荣耀6采用JDI生产的5.0英寸1080P屏幕,在这个大屏流行的时代,5.0英寸应该还是大众比较接受的主流机身大小。荣耀6仅有2.86mm超窄边框,高达75.7%的屏占比,整个机身还是十分紧致。屏幕覆盖了第三代康宁玻璃,抗划能力提升3倍,抗指纹镀膜层,可以说荣耀6是没有贴膜的必要的。
荣耀6机身背部十分平整,摄像头也没有突出,可以完全平放于桌面上,后盖采用了来自孔雀翎设计灵感,加以3D炫光纹路和菱形钻石复合纹路,因此背面质感看上去与别不同,细节很考究,与其他白色版手机单纯的白色后盖有很大差别。
荣耀6在屏幕配置上也不含糊,采用的是JDI生产的5英寸Incell技术屏幕,屏幕分辨率为1920×1080P,像素密度为445ppi,达到了之前业界所称道的屏幕“黄金比例”。另外,为了加强荣耀6屏幕的坚固性,其表面也覆盖有一层康宁大猩猩第三代玻璃屏,同时Incell技术也让屏幕显示效果更加通透,这种技术目前已被大多数国产旗舰手机所认可和采用。
至尊版、标准版跑分
荣耀6搭载的正是华为在本月初新鲜发布的海思麒麟Kirin 920 芯片 ,这芯片在技术和工艺方面足够强大,也追上了主流的水平。在架构方面,Kirin 920采用4个A15+4个A7核心的big.LITTLE架构,同时支持HMP(异构多处理)技术,可以动态控制不同核心协作处理,同时四核Cortex-A15和四核Cortex-A7可一起工作。荣耀6搭载Kirin 920芯片,配以3GB的内存,3100mAh电池,整体性能强劲。其中至尊版跑分超越了40000分,标准版也达到38000分的高度,两者均相当惊人。
荣耀6支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,可支持包含802.11a/b/g/n完整无线网络,其属于第五代Wi-Fi传输技术(5G Wi-Fi)。双频Wifi设备的优点在于具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。荣耀6用户专享免费WiFi服务,遍布全国650万个WiFi热点。1000万小时免费WiFi时长,免密码一键接入。这个功能的意思就是,只要你在荣耀免费热点附近,就是可以免费一键连上WiFi,对用户来说真是一个非常吸引的功能。
荣耀6并没有像之前的坊间传闻那样搭载Emotion 3.0,而是继续使用了2.3版。这个版本是华为通过多带产品的更新迭代以及充分采纳用户建议之后的一个相对成熟的版本,虽然没有传说中的3.0,但2.3也不乏亮点。锁屏界面上,从左右两侧箱内滑动即可解锁,其动画效果类似于“拨开云雾见桌面”的感觉,滑动过程中,桌面会局部快速增加透明度露出桌面,解锁动作完成之后锁屏界面完全消失。荣耀6依然采用Android系统标准的虚拟按键,不过华为针对这个虚拟按键做了优化,当不需要按键的时候可以隐藏起来,让那个屏幕可以全部利用起来。
智能遥控是荣耀6的一个特色功能,原理是利用机身顶部的红外发射器来对设备进行遥控,荣耀6内置独立红外遥控芯片,预置全球顶级供应商的红外码库,无需下载。可遥控电视、机顶盒、DVD、空调,准确性高达99%。如果数据库中没有你的电器也没关系,荣耀6结合自学习功能,同样可以对未知设备进行遥控。
荣耀6搭载后置1300万像素索尼第四代BSI堆栈式摄像头,采用F2.0超大光圈和5P非球面镜片,大幅度提升进光量,并配备双LED闪光灯。另外华为独立研发的智像2.0专业图像处理引擎全面经过升级,带来更高画质表现及弱光拍摄能力。另外荣耀6特有熄屏极速抓拍、先拍照后对焦等功能,使拍照变得更容易更有趣。荣耀6的前置摄像头为500万像素,拥有88度超大视角,更有全景自拍,适合多人在前置模式下自拍。荣耀6的拍照选项很丰富,常用的功能应有尽有,智能场景、HDR、连拍优选等功能也相当实用,更容易在不同的场景下拍出好照片。
编辑点评:荣耀6的发布可以说是荣耀系列的一个里程碑,不仅是首款搭载海思Kirin 920的手机,也是全球首款支持LTE Cat6标准的手机。荣耀6在性能上达到了荣耀系列乃至国产手机的拔尖水平,同时4G网络基带的研发整合能力也让人对海思芯片刮目相看。同时,荣耀6在外观、续航、拍照等设计和功能上也看得有长足的进步。