来源:新浪手机
时间:2014-06-29
今年初,中兴推出首款电信八核手机青漾2,而此次带来的电信4G版本,网络方面除了GSM、EVDO外,增加对4G网络的支持。
也正是由于对4G网络支持的需要,此次电信4G版青漾2处理器也有所变化。不过并非传闻所言采用联发科MT6592以及MT6290基带芯片,而是直接换为1.2GHz四核高通骁龙400(MSM8926)处理器。
除此之外,电信4G版青漾2运行内存提升至2GB,存储空间提升至16GB,其余配置与此前3G版完全相同。采用5英寸720p屏幕,后置800万像素背照式镜头、前置500万像素大广角镜头。
软件方面,电信4G版青漾2搭载Android 4.4操作系统,支持黑屏手势,可在锁屏状态下用手指动作唤醒开关、划屏解锁、启动拍照或是拨号键盘灯功能。
电信版青漾2售价1599元,预计将于七月份上市。(琪欣)