• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高清化矩阵化,ADI视频监控芯片助安防再升级

来源:EEWORLD
时间:2014-06-28

分享至:

    调查数据显示,全球监控摄像机市场在未来三年内将保持稳步增长,到2017年全球监控摄像机的出货量将达到1.145亿台。而从总体上来讲,无论模拟监控系统,还是IP网络监控系统,整个视频监控行业都正朝着高清化、数字化的方向迈进,这对于中端传输和后端矩阵控制系统的发展提出了更高的要求,能够支持更大规模数量、数字化高清视频监控的传输系统和矩阵控制系统成为了市场当前迫切的需求。对于广大上游厂商,这既是一次难得的行业升级的机遇,也充满了技术挑战。来自的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司的高级客户应用经理章新明先生受邀分享他眼中的安防热点。

   
    章新明 ADI渠道管理及新兴市场事业部高级客户应用经理

    章新明认为矩阵高清化越来越凸显。矩阵高清化之后不论是联网还是单机操作,保留了原有的便捷切换控制、图像巡检定位等功能,如报警联动、成组切换等。由此,矩阵技术发展朝着兼容化方向发展。同样,软硬结合铸就视频矩阵未来发展方向。

    对于目前以IP网络监控、SDI监控、高清晰度模拟系统等为代表的各种高清监控方案并存的现状,章新明表示面对大规模的监控组网建设,在后端的矩阵控制上的挑战主要来自于监控工程应用对可靠性、实时性和可部署性的需求。如在可靠性方面,要求有强大的算法基础、有针对具体应用需求的规则和抗干扰能力;在实时性方面,要求系统具备实时输入、实时运算和实时控制的能力;在可部署性方面,要求系统能与当前混合式(模拟与数字)监控系统接口、可独立工作、可内嵌至设备、具备规则设定与维护能力、以及低成本。同时,由于传输的视频带宽在不断增加,高频信号在线路中不同频率有不同的衰减,这样就对连接线的质量和长度提出来严格要求。

    对话中,章新明也对目前的三种主流方案和各自特点进行了点评,他表示:FPGA方案,配合并行接口的ADV7611 HDMI 接收器和ADV7513 HDMI发送器,操作灵活,但布板困难,适合小矩阵;数字差分交叉矩阵方案,配合HDMI Repeater,(比如前后各16片ADV7623配合4片16x16交叉矩阵ADN4604做的16x16HDMI矩阵),布板紧凑简单,可做大型矩阵;模拟视频高清矩阵(比如750Mhz 带宽的16x16模拟矩阵ADV3227),成本低,抗干扰能力稍弱。

    谈及ADI在监控视频矩阵方面的产品,章新明给出了多种选择:12x12交叉矩阵ADN4612,支持高达11.3Gb/s的高带宽,可直流/交流耦合,小抖动 (Low Jitter),低功耗;对于需要支持4kx2k分辨率的HDMI矩阵,ADV7625,ADV7626, ADV7627均支持4kx2k的HDMI Repeater;ADV7619就是支持4kx2k分辨率的HDMI接收器,配合FPGA和Silicon Image的HDMI TX 也可以制作小型的FGPA型4kx2k HDMI矩阵;另外一个低成本的方案是用6片4进2出的HDMI芯片ADV7630搭建4x4矩阵。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻