处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物联网应用驱动无线通信模块需求成长

物联网应用驱动无线通信模块需求成长
来源:电子产品世界 时间:2014-06-27

  物联网产业带来的巨大商机让众多厂商蜂拥而上,从底层芯片提供到设备制造,再到应用开发,产业链各方都纷纷表示看好物联网。思科首席执行长钱伯斯指出,可以连接所有设备、人和物体的物联网理念将驱动未来十年的全球科技创新。

  在这一波物联网发展的狂潮下,受益的行业也包括传感器及相关芯片等,而扮演物与物、人与物之间沟通角色的通信模块,其声势当然也水涨船高。据专业调查机构统计,2012年中国无线通信模块行业的市场规模约为210亿元人民币,预计未来五年内这一市场将保持25%的增速,至2017年更达到640亿元人民币的市场容量。

  整体而言,智能家居、智能交通、智能照明及智能电网等领域对于无线组网及智能化控制的需求都在快速的增长,促使ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等各种无线通信技术被大量应用于这类场所中。

  强调小型化及低功耗

  随着物联网的迅猛发展,M2M无线通信模块越来越受到市场的关注。对于设备制造商而言,仅需使用信号处理电路与收/发机电路的高整合度M2M无线通信模块,再添加一些简单的周边接口电路,如SIM卡电路、电源电路、通讯接口等,就可完成产品无线通信功能的设计。高整合度M2M模组的提供,能让设备开发人员将更多的时间放在开发自己的核心应用程序和业务上,无须花费大量时间解决无线通信整合的难题,从而加快了产品上市时间。

  事实上,面向产业对于M2M模块的需求,许多厂商都已推出相关产品,而这类产品强调的共通特性包括:外型尺寸小、低功耗。

  无线技术标准持续演进

  ZigBee技术的应用日趋广泛,这项技术主要用于短距离无线通信场所。ZigBee是以IEEE802.15.4协议为基础的无线组网通信技术,它强大的组网能力,不但能同时连接数千台设备,还能保证设备的互联互通与双向传输。由于数据传输率低、功耗低、成本低、复杂度低,因此ZigBee被广泛用于智能家居、智能照明、智能电网及远程医疗等领域。

  另外,Wi-Fi近来的发展也备受瞩目,标准已进展至802.11ac技术,其在覆盖、抗干扰、低功耗等方面具有明显优势,可助力智能家居、物联网应用。就市场趋势来看,随着IEEE 802.11ac标准迅速为企业与家用路由器所采用,个人计算机、平板电脑与智能手机市场正开始导入这一标准,到2015年,采用新的802.11ac技术的设备出货量将达到10亿。

  自2010年7月Bluetooth Smart技术推出后,相关技术已大幅跃进,以智慧、低功耗技术建构物联网。2013年年底,蓝牙4.1版本发布,其提供LTE的并存支持,可提升大量数据传输速率,以提升消费者使用体验。此次更新让设备能够同时支持多工角色,辅助开发者进行创新开发,更可作为IP连接基础,巩固蓝牙技术在物联网无线连接中的重要地位。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9440次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9132次