• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

谷歌:用Android统治全世界

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-26

分享至:
  • 北京时间今日凌晨举行的谷歌(微博)I/O开发者大会上,谷歌一口气发布了八大新品:

    发布售价低于100美元的入门级Android One,Android L亮相,展示Android Wear智能手表系统;发布车载系统Android Auto,推出Android TV应用程序,推出Google Fit健康管理平台,同时还更新了Chromecast电视棒和Chromebook。

    谷歌通过这些新品的布局,已经开始将Android系统从手机延展到电视、可穿戴设备、汽车等其他智能终端平台,并试图构建一个无缝对接的互联互通平台。

    对比6月初在同一场合举行的苹果WWDC,苹果发布了OS X 10.10 Yosemite(优胜美地)和新系统iOS 8,推出了Heathkit和Homekit布局可穿戴和智能家居两个热门领域。苹果和谷歌在未来战略上的思路异曲同工:

    一是Android和iOS手机平台格局初定,谷歌和苹果接下来要抢滩可穿戴、智能家居、汽车、家庭娱乐终端等市场;

    二是可穿戴、智能家居领域初是创业公司探索,没有统一标准导致难成大气候,苹果和谷歌都希望通过手机系统的延伸终结这一散乱局面,谷歌和苹果都希望承担此重任;

    三是多设备的协同已成趋势,智能终端之间互联互通。iOS 8可以和OS X Yosemite无缝对接,手机电话可以通过Mac接打。谷歌则是加强Chrome OS与Android之间的联系,终实现Android应用在Chromebook上的原生运行。

    Android的野心:无处不在

    会上,谷歌公布了Android的成绩:Android用户月活跃用户超过10亿;上一季度Android智能手机出货量达3.15亿。全球平板电脑出货量中,采用Android系统的平板电脑占62%。Android系统应用安装量环比增长236%,93%用户在使用Google Play版本。

    谷歌并不满足于这一成绩,而是希望Android进一步统治全世界的可以称得上智能终端的产品,但各个产品的“使命”有所不同。

    一是用谷歌Android One平台启动手机用户的下一个十亿增长。2011年,手机厂商诺基亚也曾启动过“下一个十亿”战略,诺基亚采用的是低配功能机战略。谷歌则采用了高配置低售价智能手机Android One平台,售价低于100美元。这一平台属于类似 芯片 厂商高通的“参考设计”理念,通过系统集成,手机厂商很容易进行手机装配出货。

    二是通过Android“L”统一谷歌内部系统平台,解决碎片化问题。该部门负责人表示,Android L是“Android历史上的更新。”该系统采用“材料设计”的全新设计语言,将统一包括手机、平板、笔记本以及网页端设计风格。

    据Chrome负责人介绍,每天至少有3亿活跃用户使用移动版Chrome。“L”这一改变也出现在移动浏览器端,全新移动网页端同样使用“材料设计”设计语言,并且动画看起来就像原生应用一样。

    值得一提的是,谷歌和苹果在系统界面互相借鉴,“L”熊通知在锁屏界面排列显示,类似iOS,每条通知都以条状方式罗列显示,不再隐藏于下拉菜单中,用户可滑动或双击直接快速进入相关应用。Android L今天可提供给开发者下载,正式版本将于秋季推出。

    三是正式把Android系统延伸到可穿戴设备、汽车、家庭领域,Android版图扩张的野心昭然若揭。谷歌正式发布智能手表Android Wear,智能汽车平台Android Auto和电视系统Android TV,更新了的Chromecast电视棒和Chromebook。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻