来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-26
我们在追求极致硬件配置的同时,因为安兔兔的出现,它所评测出来的分数也成为了许多测评中衡量一部手机性能优劣的标准,当然,朋友之间也乐此不疲的喜欢拿这些分数去比较个高低。自雷军与安兔兔合作之后,很多人近这款软件的公平公正性产生质疑,会不会以后跑分就是小米独大了呢?以后不清楚,至少现在不是,因为从数据表明,多大7款安兔兔跑分超过32000分的智能手机中,小米3竟然垫底。不知道雷军会不会让这样的事在发生。
名:三星Galaxy Note3
安兔兔得分:36857
为三星目前畅销的系列机型,三星Galaxy Note3不论在外型还是性能上都可以说是相当出色的。虽然上市有近一年时间,但它的在安兔兔上的得分结果依然可以说是一马当先。许多后起之秀都没能超越它。
三星N9008v将采用5.7英寸SuperAMO LED显示屏 幕,分辨率达到1920X1080像素,显示效果清晰细腻。1300万像素的主摄像头设计,成像质量不错,并且拥有SmartStabilization智能稳定夜拍技术,首次支持拍摄4K分辨率视频。该机机身厚度仅为8mm,重量为183g左右,外观比例和手感都十分不错。
在核心方面三星N9002内置一颗主频高达2.3GHz骁龙800四核处理器,配合3GBRAM+16GBROM的顶级内存组合,支持64GB扩展空间能十分流畅运行Android4.3系统。非常适合商务人士和喜欢顶级配置的用户使用。
第二名:vivo Xshot
安兔兔得分:36365