• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为海思麒麟920芯片性能解析:2G跑分达4万(附配置)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-25

分享至:
  • 昨天,华为在北京发布了荣耀6,其配置与之前传闻的基本一致,不过1999元的售价还是让人觉得有些吃惊。

    1999元起的荣耀6手机,的亮点莫过于搭载了麒麟Kirin 920八核处理器(4个1.7GHz的A15+4个1.3GHz的A7核,支持异构多处理技术),重要的是集成基带支持LTE Cat6标准。

    之所以说荣耀6彪悍,主要是还是指它的处理器,昨天华为发布会现场展示2GHz主频的Kirin 920,其安兔兔分数超过了4万,而1.7GHz的版本跑分在3万7左右。

    需要注意的是,两部测试手机的配置完全一样,的不同就是处理器主频的区别。华为还表示,晚些时候会带来荣耀6至尊版(2GHz主频处理器)。

    华为荣耀6搭载8核海思麒麟920 芯片 ,该芯片在全球率先支持LTE Cat6标准,数据下载速率峰值可达300Mbps。麒麟920芯片采用了高集成度的SoC架构,其的big.LITTLE芯片架构带来了手机芯片革命性的提升,其采用4x A15(服务器级核心)+4xA7(能效比核心)的异构八核可根据CPU负载智能调度、任意组合,配以业界先进的28nm HPM工艺,让CPU性能提升200%,功耗却降低35%。此外,麒麟920芯片也是全球首款内置专业音频处理器Tensilica HIFI3的芯片,支持超高清语音编解码;支持H.265、4K等高清或超高清视频全解码;GPU则采用了业界的ARM Mali T628MP4。

    左为尊享版

    这是荣耀6标准版的性能测试:

    图片来自太平洋电脑网

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、 Mouser (贸泽)、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻