来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-24
随着两个型号版本在安兔兔数据库的曝光,三星GALAXY Note 4将配备两个版本的处理器传闻终于得到了证实。而首次在该机上出现的64位三星Exynos 5433处理器的性能到底如何,则再次成为了大家关注的焦点。日前,来自安兔兔官方的测试数据为我们揭晓了答案,显示这款64位三星处理器的性能要比骁龙805更加的出色。
性能超越骁龙805
在安兔兔数据库的测试中,直接对三星GALAXY Note 4所配的两款处理器性能进行了对比。终的结果显示, 三星这款64位Exynos 5433八核处理器性能非常强悍,在综合测试得分中总得分超过四万,超过了高通805处理器37780的得分。同时在图形处理器的环节,该款64位处理器所配的ARM Mali-T706 GPU的得分也超过了高通805所拥有的Adreno 420图形 芯片 。
而如果具体到各个细节方面,三星Exynos 5433处理器所拥有的多核优势体现在多任务、CPU整数、CPU浮点、RAM运算和存储I/O之上。而高通骁龙805则在虚拟机、RAM速度上胜过一筹。此外,此次检测的两个版本的GALAXY Note 4处理器都没有运行在64位的环境中,这意味着在实际性能方面的表现可能会受到一些影响。
配备2K显示屏
值得一提的是,安兔兔数据库的信息还显示三星GALAXY Note 4两大版本都将配备2K分辨率的显示屏,并且都拥有3GB内存和32GB存储容量。不过,由于受到触控屏高分率的影响,两个处理器版本的GPU表现都比较一般,推测可能与三星自身的硬件驱动有关,或者是受到了兼容环境的影响所致。
除此之外,三星GALAXY Note 4还会内置1600万像素主摄像头,并传闻采用索尼尚未发布的imx240传感器和增加光学防抖功能,至于前置镜头则为比较少见的368万像素,但比较特别的地方是这个规格恰好能够让拍摄的照片像素密度与触控屏的像素密度完全一样,这或许意味着该机在前置镜头设计上会有不同寻常的内容。
曝光真机为假
值得一提的是,此前在网络上曝光的两张据称是三星GALAXY Note 4的照片已经被证实为假冒,实际上是来自华强北厂商的产品,名称叫做欧乐风UleFone U7,配备有7英寸1080p分辨率触控屏和联发科MT6592八核处理器,并内置有1300万像素摄像头。
尽管如此,由于三星GALAXY Note 4传闻将于今年9月5-10日举办的德国柏林IFA展会上正式发布,所以预计在接下来的日子应该还会有该机的谍照浮出水面,有兴趣的朋友不妨继续关注我们的后续报道吧。