• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

你对DLP了解多少?DLP不止是投影 (1)

来源:EEWORLD
时间:2014-06-24

分享至:

    当提到DLP技术时,你的个印象是什么呢?

    大多数人会单纯的把DLP理解为高清图像投影仪,当然这样的理解是正确的,因为目前大部分中高档投影机都是采用了TI的DLP技术。

   

    DLP的技术核心是DMD芯片,是由TI Larry Hornback博士于1977年发明的。开始,主要是为了开发印刷技术的成像机制,先以模拟技术开发微型机械控制,1981年才改用数字式的控制技 术,正式命名为Digital Micro-mirror Devices,并开始分成印刷技术与数字成像两个方向来研发。到了1991年TI决定将数字成像的开发独立成一个事业部,并于1996年开发出个数字图像产品,1997年正式终止印刷技术的研发,全力进行数字图像的研发。

   

    德州仪器Larry Hornback博士

    实际上,过去几十年中,由于伟大的工程师们,DLP已经进入到工业、医疗等你意想不到的应用场景中。

    根据TI DLP嵌入式产品线经理Gina Park的形容,DLP是世界上复杂的芯片,DMD器件是DLP的基础,一个DMD可被简单描述成为一个半导体光开关,50~130万个微镜片聚集在CMOS硅基片上。一片微镜片表示一个像素,变换速率为1000次/秒,或更快。每一镜片的尺寸为14μm×14μm(或16μm×16μm),为便于调节其方向与角度,在其下方均设有类似铰链作用的转动装置。微镜片的转动受控于来自CMOS RAM的数字驱动信号。当数字信号被写入SRAM时,静电会激活地址电极、镜片和轭板(YOKE)以促使铰链装置转动。一旦接收到相应信号,镜片倾斜10°,并随来自SRAM的数字信号而倾斜+12°;如显微镜片处于非投影状态,则被示为“关”,并倾斜-12°。简而言之,DMD的工作原理就是借助微镜装置反射需要的光,同时通过光吸收器吸收不需要的光来实现影像的投影,而其光照方向则是借助静电作用,通过控制微镜片角度来实现的。

   

    而这些小镜片显然做的不止是投射影片这么一件事。

    现在,DLP已变为“用于曝光感光材料的可编程光转向技术”,新的应用包括PCB曝光、3D机器视觉、3D打印等等。

    具体来说,对于PCB曝光,DLP技术可以省去掩膜需求,提高生产效率;对于机器视觉,DLP由于可编程,因此可以随意的生成用户想要的图案;对于3D打印,DLP可以让机器打印的更准确、更快速,可以用来打印包括医疗助听器,假牙等设备。

    正因为DLP如此的魅力,TI特别成立了DLP嵌入式业务部,Gina Park担任产品线经理,“主要职责是拓展非显示类的DLP应用”。

    TI正在挖掘DLP相关创客,为此TI提供包括社区、文档、工具、软件以及DLP设计网络。

    DLP设计网络,是“一个独立的,高效的,为DLP相关设计提供软硬件集成、光学设计、系统集成、原型设计、制造服务以及解决方案等的公司,该公司可以加速DLP产品的开发周期和上市时间。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻