• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

手机面板份额三星 京东方跃升至第二

来源:工商时报
时间:2014-06-23

分享至:

近年各季手机面板出货

    NPD DisplaySearch指出,第1季手机面板出货量为4.41亿片,相比去年第4季的4.84亿片下降了3%。不过受到苹果等国际品牌出货减少,大陆手机市场走强所影响,手机面板供应商排名有了较大的变动。三星仍维持市占冠军,但大陆面板厂京东方排名跃升至第二位,而夏普则是排名第三。

    由于淡季效应,每年第1季手机面板出货量总是较为疲弱,2014年也不例外。根据NPD DisplaySearch手机面板报告指出,继去年耶诞节和今年新年达到出货量顶峰后,2014年第1季手机面板出货量出现了季节性下降,不过HD(720p)和FHD(1080p)面板出货量持续走高。

    第1季手机面板出货量为4.41亿片,相比去年第4季的4.84亿片下降了3%。HD手机面板第1季的出货量为6,700万片,比去年第4季的5,300万片增长了27%。而FHD手机面板第1季的出货量为5,700万片,比去年第4季的4,300万片增长了32%。其中大陆市场是关键,因为一些大陆智慧手机品牌如小米、华为和Oppo实力强劲,而且随着4G LTE牌照的发放,这些品牌纷纷采购HD手机面板。

    随着HD和FHD面板出货量的上升,金属氧化物(Oxide)和低温多晶硅(LTPS)技术的TFT面板出货量也有所增长。第1季LTPS面板的出货量增至9,800万片,比去年第4季的7,200万片增长36%;Oxide TFT面板的出货量从去年第4季不足100万片增至第1季的近800万片,而夏普是的Oxide TFT面板供应商。

    NPD DisplaySearch指出,三星显示仍居手机面板市占冠军,第1季出货4,800万片,其次是京东方,出货量4,410万片,第三位是夏普,出货4,200万片。同时,三星显示继续主导AMOLED面板出货,但其他面板厂商开始投资AMOLED面板制造。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻