来源:电子工程世界
时间:2012-08-13
意法半导体(STMicroelectronics,简称 ST )宣布,该公司在智能手机和其它便携式消费电子产品视频分享市场上又迈出重要一步。在与创业公司bTendo合作研发成功后,为加快合作研发技术的推广,意法半导体已收购了研发成果的知识产权以及这家以色列公司的大部分技术精英。
通过整合bTendo的创新激光扫描投影引擎(Scanning Laser Projection Engine)与意法半导体业界的MEMS技术、视频处理技术和半导体制造工艺,该合作研发项目开发出了尺寸和功耗都特别适合集成到下一代智能手机、数码相机和笔记本电脑的微型投影机评估样片。目前,这些评估样片已开始供应给部分客户进行测试。
激光扫描投影引擎可提供自由对焦(focus-free)的高分辨率视频输出,让用户可随时随地播放视频、相片和幻灯片。bTendo的创新方案是市场上占位小且能效的微型投影技术,可满足要求严格的手机厂商的设计要求。尤其值得一提的是,投影引擎模块体积小于1.7cm3 ,高度不足 5mm ,非常适合集成到市场上薄的智能手机和其它便携设备内。
意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器产品事业部总经理Benedetto Vigna表示:“作为MEMS领域的技术先锋和创新,意法半导体的微型投影机具有小尺寸、高能效以及绝佳的便利性等优势,使之适用于智能手机、数码相机和笔记本电脑。通过整合意法半导体的IP和专有技术与bTendo的激光扫描投影引擎,我们能够满足下一代便携消费电子产品内置投影的新兴市场的需求,同时为我们开拓新的市场做好准备。”
知名的投影机市场研究机构Pacific Media Associates的报告数据也支持了意法半导体在该领域的投资。据该机构预测,微型投影机市场规模将从2011年的300万台 增长到2015年的5800台,年复合增长率超过80%。意法半导体收购bTendo的知识产权和专有技术让该公司能够充分利用双方现有的合作研发成果,抓住微型投影机市场
高速
增长的机会,进一步提高市场份额。