来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-23
继在电子阅读器和平板领域获得重大成功之后昨天在西雅图召开的新品发布会上著名电商亚马逊正式宣布进军智能手机领域,推出的首款自主手机名为Fire Phone,在接下来的让我们将其同iPhone 5S进行规格参数对比。让用户能够有一个直观的感受,清楚Fire Phone的优势以及劣势。
尺寸:
和大多数高端旗舰智能手机相同Fire Phone明显比iPhone 5s块头更大。根据官方的数据显示Fire Phone要比iPhone 5S长12%,宽12%,但是在厚度上iPhone 5S要比亚马逊的设备薄15%。
重量:
无疑更大的手机重量也更大。Fire Phone的重量为160g,要比苹果iPhone 5S重43%。
材质:
导致Fire Phone要比iPhone 5S更重的原因除了更大的机身尺寸之外还有所使用的玻璃材质,苹果的iPhone 4/4S此前也使用过玻璃材质。
颜色:
目前苹果iPhone 5S共有太空灰、金色和银色三种颜色供消费者选择,而目前Fire Phone仅仅只有黑色供消费者选择。
屏幕(尺寸):