• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

揭秘超强防水原理 三星GALAXY S5拆解

来源:太平洋电脑网
时间:2014-06-20

分享至:
    在上一篇文章中,我们给三星GALAXY S5做了暴力的防水测试,可以看出三星GALAXY S5有着超强的防水性能,那么S5是如何做到如此强大的防水功能的?让我们用拆解的图片来分析一下。

  机身配置

  配置上,三星GALAXY S5搭载高通骁龙801处理器,主频2.5GHz,运行内存2GB,机身存储空间有16GB和32GB两版本,支持64GB的Micro-SD卡 扩展。屏幕为5.1英寸1080P分辨率,Super AMOLED材质。另外摄像头升级至1600万像素,支持4K录像、0.3秒超快对焦以及先拍照后对焦模式,运行基于Android 4.4定制的TouchWiz UI。电池容量为2800毫安时,当然也是可拆卸设计。

三星GALAXY S5配置参数
CPU高通骁龙801处理器 四核2.5GHz
GPUAdreno(TM)330
RAM2GB
ROM16/32GB 支持存储卡扩展
屏幕5.1英寸 1080P Super AMOLED屏幕 432ppi
摄像头1600万像素后置摄像头、210万像素前置摄像头
以及支持4K视频录制、HDR模式、0.3秒快速对焦、散焦效果
系统Android 4.4.2 with TouchWiz UI
尺寸重量142.0 x 72.5 x 8.1mm 145g
电池容量2800mAh,可自由更换
网络制式2G/3G/4G LTE
特色功能IP67级防水指纹识别 心率监测器 4K视频录制

  三星GALAXY S5底部数据接口有一个防水塞——这也是三星S5在外观上能看得到的防水设计,而顶部的3.5mm的耳机接口则没有塞子塞住,这一方面说明三星S5的防水设计之隐蔽,另一方面也说明S5有着强大的工业设计能力。

  打开机身的后盖,可以看到三星S5的后盖上贴了一圈密封的橡胶,用来保护背部,防止电池部位进水。

  为了确保三星S5长时间泡在水里不会受到影响,三星S5的屏幕粘贴的相当牢固,并且在拆卸的过程中需要使用电吹风加热屏幕一段时间,让强力胶液化才行,所以拆解的时候十分艰难,以至于需要很长时间才能将三星S5的屏幕拆卸下来。

  将屏幕拆下来后就是这个样子的了,S5四周封闭的金属边框能够很好的防止水进入机身,这一部分很简洁,继续拆解下去就会看到主板。

  拆下后壳,S5的主板露了出来,可以看出,红色方框圈出的部分是3.5mm耳机插孔,这部分并没有和主板连在一起,正是因为这样,所以三星S5的耳机插孔不需要防水塞便可以起到防水的作用。

  三星GALAXY S5的HOME键特写,我们知道在手机泡水的过程中,如果按下手机的按键的话也容易进水,所以三星在这里也做了防水的处理,HOME键的周围粘上了一层防水胶,防止在水中按键时进水。

  通过对三星GALAXY S5的拆解,除了可以看出三星优良的做工,也能够看出三星S5在防水方面下足了功夫,保证我们在水下使用而不会破坏手机,更多有关三星GALAXY S5的体验,尽在太平洋电脑网,敬请关注。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻