处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出HDMI 2.0一致性测试及调试解决方案

泰克推出HDMI 2.0一致性测试及调试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-06-19

    新测试解决方案支持新“4K”视频监视器技术,帮助获得快速、一致和准确的结果。

    中国 北京,2014年6月18日 —全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其提出的新的实现方法 (MOI)被HDMI论坛批准为针对近发布的HDMI 2.0标准的官方一致性测试解决方案,该方法采用全自动一致性测试和调制解决方案来支持该标准。该解决方案支持全面的HDMI 2.0发射机和接收机电气物理层 (PHY) 测试,可帮助确保来自该快速成长行业的不同供应商的产品间的互操作性。

    作为得到广泛采用的HDMI 1.4a/b标准的后继者,HDMI 2.0旨在满足未来超高清(或4K)电视的带宽要求,同时支持使用现有电缆,以保证向后兼容性。它使带宽大幅增加至18 Gbps并增加了诸如32个音频通道和同时向多位用户传输视音频流等特性。与先前HDMI版本一样,一致性和调试测试解决方案也是确保该规范成功实行的关键。

    “作为HDMI 2.0测试规范的贡献者和HDMI测试解决方案的提供商之一,泰克在帮助客户将超高清/4K电视和其他HDMI 2.0认证产品推向市场方面具有得天独厚的有利条件”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“该解决方案提供HDMI 2.0一致性测试支持,并以简单可靠的测试环境满足电气测试要求,有助于缩短产品上市时间。”

    与同类解决方案相比,泰克HDMI 2.0测试解决方案可降低测试设置复杂性,这是通过使用用于发射机测试的自动测试框架和用于接收机测试的直接合成方案(可消除对电缆模拟器和噪声压力器等设备的需要)而实现的。借助泰克AWG70000任意波形发生器,工程师能够使用直接合成方法自动生成所需的接收机测试信号和特定信号损伤,这有助于减少测试设置时间和降低附加仪器成本。“使用泰克的新的HDMI2.0解决方案,Allion有望显著改进我们的HDMI测试过程”,Allion日本公司高速数据信号测试部门的工程主管Mishima先生表示。

    对于消费电子制造商、半导体公司及电缆制造商的设计工程师与测试工程师而言,泰克HDMI 2.0测试解决方案由高性能硬件和集成软件组成,全面支持对源器件、接收器件及电缆的所有物理层测试。完整解决方案包括MSO/DPO/70000系列实时示波器、HDMI一致性测试软件、AWG70000系列任意波形发生器、用于时域反射计 (TDR) 的DSA8300采样示波器、用于串行数据网络分析的IConnect软件及测试夹具。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14201次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9452次
8 DS1337U+ 0.28MB 9232次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9144次