• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为新机处理器解析:高通骁龙MSM8916 不只是64位

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-19

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:去年年末的时候高通就已经发布过基于Cortex-A53架构的骁龙410 MSM8916四核处理器,这颗面向入门级市场的64位处理器会在今年的下半年正式面世,目前安兔兔评测数据里已经找到了关于这颗处理器的一些消息,它来源于一款测试机型——华为G621。

    首先简单的介绍一下华为G621-TL00,这个型号应该是目前华为千元级机型G620的升级版本,华为G620是在今年的4月底才上市的,硬件配置方面采用5英寸全贴合IPS材质960x540大屏,高通 MSM8926 1.2 GHz四核处理器,1GB RAM+4GB ROM,它在硬件性能上并没有太多的亮点,的卖点是支持TD-LTE的4G网络。

    而代号为huwei-G621应该属于升级款机型,不过其升级的幅度还是很大的,首先它将处理器换成了高通骁龙410(MSM8916)四核处理器,集成的显示核心升级到了Adreno 306GPU,屏幕尺寸不变,分辨率提高到1280x720,ROM也增大到了8GB,前置摄像头有一定的提升。如果价格不变的话,竞争力会有较大的提升。

    关于MSM8916的性能

    首先我们要说明这样一个事,安兔兔数据库里检测到的这颗64位 芯片 并没有运行在64位的环境里,它的“ARMv8”指令集并没有出现,表明它是在兼容软件环境中运行,测试成绩并不能说明其在64位环境下的真实表现。

    MSM8916该处理器采用台积电28nm LP工艺制造,四核心主频1.2GHz。检测数据显示测试机的低频率仍在调整之中,低有250MHz,则到达过800Mhz。内存支持单通道64-bit LPDDR2/3。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻