处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌展示高达1200 V的工业应用而开发的单通道栅极驱动器

英飞凌展示高达1200 V的工业应用而开发的单通道栅极驱动器
来源:EEWORLD 时间:2014-06-18

   在今年的上海国际电力元件、可再生能源管理展览会PCIM上,英飞凌科技股份有限公司将首次展出专为工业领域高端系统设计的EiceDRIVERTM产品系列的单通道栅极驱动器。1EDS20I12SV EiceDRIVER™ Safe 型号的驱动器元件首次采用可通过IGBT实时调节的转换速率控制(Slew Rate Control,简称 “C”)。1EDS-SRC EiceDRIVER Safe的安全电气隔离符合VDE 0884-10的严格规范,并已专门开发出短路保护功能。此次展出的驱动器元件具有广泛的应用范围,在隔离电压高达1200 V的应用中可体现出极高的系统效率。

   转换速率控制让开发人员可在导通时从总共11种集电极——发射极电压中进行选择。根据设计要求,这意味着可在操作过程中灵活改变IGBT的开关速度和EMI性能。快速的IGBT导通可实现较高的开关频率。另一方面,缓慢的导通可通过在电机的反射降低电磁干扰(EMI)和电压峰值。这意味着可以减少隔离负担,增加电机的使用寿命,从而为客户降低整体系统成本。

   改进后的开关性能使开发人员能够使用更小的dv/dt滤波器,甚至在应用程序设计中完全无需使用,也能降低整体系统成本。相比传统的不带转换速率控制的驱动器元件,1EDS -SRC EiceDRIVER Safe可将导通损耗降低大约30%。展出的新型驱动器集成电路以安全的电气隔离首次在驱动器元件中实现了这种性能。

   此外,一些保护功能可在关断时防止系统过载和损坏。基本配置包括UVLO(欠压锁定)和选配的短路时自动关断功能。短路本身可以用两种方法进行检测:通过监测集电极——发射极电压(饱和检测),或通过检测电流检测电阻的电压降。

   在这两种情况下,1EDS-SRC EiceDRIVER Safe都能实现了软关断,即在出错时关断速度更慢。出现故障时,可以使用TLTO(二级关断)更精确地控制电压降,该功能在其他EiceDRIVER元件上有了出色的表现。由于驱动IC的自动短路关断可能被禁用,1EDS-SRC EiceDRIVERSafe绝对是三相逆变器短路保护控制的选者。

   “1EDS-SRC EiceDRIVER Safe为我们的驱动器IC系列产品新增了一个适用于复杂和敏感的工业高电压应用,而且是功能强大、非常可靠、非常灵活的元件,”英飞凌EiceDRIVER全球市场营销负责人Oliver Hellmund表示。“1EDS-SRC EiceDRIVER Safe是目前市场上的高压功率半导体,让用户可以实时并根据指定个别系统的要求配置栅极电压的转换率。这种创新正是英飞凌适应工业生产技术高端领域不断增长的设计灵活性和安全性需求的表现。”

产品系列和供货信息
   英飞凌现有可实现工业安全级别电气隔离(符合:EN 50178 / IEC 61800-5-1)的产品中,除了1700V的栅极驱动电路版,1EDS–SRC是EiceDRIVER Safe该规格系列的产品。新的驱动器是专为隔离电压高达 1200V、电流等级高达900A的工业应用而开发的。1EDS-SRC EiceDRIVER Safe与英飞凌的EconoDUAL™ 3 一同应用可实现性能。1EDS-SRC EiceDRIVER Safe的样品现已上市,计划于2014年9月开始量产。

英飞凌在PCIM 2014
   英飞凌将于2014年6月17日至19日于上海PCIM中在4号馆512号展位展出1EDS-SRC EiceDRIVER Safe以及该系列的其他元件。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次