处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆半导体增强型重启定时器提供硬件锁死重启解决方案

飞兆半导体增强型重启定时器提供硬件锁死重启解决方案
来源:国际电子商情网 时间:2012-08-09
随着技术的发展,消费者越来越多地利用 便携设备 处理业务和私人事务。由于这些便携设备中构建了众多的基础架构系统,拥有能够快速解决系统锁死的简单方案是至关重要的。 飞兆半导体 公司(Fairchild Semiconductor)新近扩展重启定时器产品系列,能够为便携设备锁死问题提供更好的解决方案。

重启定时器在按钮/按键按下和系统重启之间提供了延迟,从而防止了无意重启。新的重启定时器系列经设计具有用于重启便携设备的多种延迟时间,以及同时提供固定和可选延迟、单按钮或双按钮重启,还有固定或可变重启脉冲宽度的产品选项。

FT7522和FT10001重启定时器分别具有7.5和10秒的固定延迟,并具有用于单按钮重启的输入。FT3001则提供设计灵活性,带有两个用于单按钮或双按钮重启的输入,以及可使用DSR0和DSR1引脚进行选择的四个不同延迟值。所有器件均可在1.65V至5.0V电压范围的电源下工作,不工作时只消耗极少的电源电流,因而适用于那些必须尽量节省电池能量的便携设备。

FT10001

  • 固定重启延迟时间:10秒
  • 一个输入重启引脚
  • 具有530ms固定脉冲的漏极开路输出引脚
  • 消耗< 1µA ICCQ
  • 零秒测试模式使能
  • 集成上拉电阻on /SRO

FT7522

  • 固定重启延迟时间: 7.5秒
  • 一个输入重启引脚
  • 具有400ms固定脉冲的漏极开路输出引脚
  • 消耗1µA ICCQ
  • 零秒测试模式使能

FT3001

  • 可选择重启延迟时间:3.0、3.75、4.5、6.0秒
  • ≤ 1µA ICC C待机消耗电流
  • 主要和次要输入重启引脚
  • 推挽和漏极开路输出引脚
  • 采用8引脚MLP和10引脚UMLP封装

这些新器件是飞兆半导体重启定时器系列的产品,该系列其它产品包括具有可配置延迟时间的FT8010重启定时器,以及具有固定延迟及重启脉冲的FT7521。所有重启定时器均提供了有助于管理并解决“白屏死机”硬件锁死的简单解决方案。飞兆半导体的重启定时器系列突显了公司解决便携设计中所遇到的复杂挑战的能力。通过与主要的便携设备制造商紧密合作,飞兆半导体能够开发出解决方案,解决各种设计难题。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次