来源:EEWORLD
时间:2014-06-17
据外媒报道,莱布尼茨创新微电子研究所和德国航空航天研究中心DLR已经开发出一种紧凑型、高性价比的传感器系统,适用于245GHz频段内的气体光谱分析,也是业界首个在发射/接收器都使用硅锗(SiGe)集成电路的传感器系统。
如图所示,245GHz气体光谱系统的实验室设置,包括发射器/接收器模块,以及气体吸收池。
该机构称他们设计了一个低成本的系统来制造SiGe半导体---一个发射器和一个来制造的SiGe半导体接收器,工作在238GHz到252GHz的频率范围。由于这些设备采用标准硅工艺制造,整个过程是与半导体产业既定的那些标准基本兼容。一旦开始批量生产,就建立了技术基础,也意味着大幅降低成本,而目前气体传感器系统不可能达到的这样的价格水平。
该机构称,该应用的潜力巨大:在安全应用中,可用于检测有毒气体;还可以其他应用领域使用,如在化学过程控制,用于半导体工业的等离子蚀刻;在医疗领域,通过患者的呼吸气体分析,实现早期检测肺部疾病。
毫米波吸收光谱是一个较为成熟的实验室技术,用在分子光谱以及射电天文学领域,以准确地确定分子浓度。这一领域传统上采用RF源,如肖特基二极管和频率乘法器等,这种方法不仅笨重而且成本高,近年来逐渐采用基于毫米波倍频的方式,这样的系统更紧凑,但其价格仍然相对较高。
近,美国一研究小组推出了一个商用毫米波成分的气体光谱系统----频率范围从210到270GHz,该系统费用由毫米波元组件的制造成本的搞定而定。因此,业界面临的挑战是基于现有的芯片技术,如硅锗或CMOS,来开发基于集成电路的传感器系统,以显著降低制造成本。
国际水文计划 IHP 的研究人员开发了基于SiGe技术的接收器和发射器的原型验证系统,系统工作在238GHz到252GHz的频段, “这是一个相对较窄的频率范围”,一名研究人员表示,“但毕竟这只是一个演示,未来将开发实现更实用的系统”。
该验证机采用了承载发射机和接收机模块的光具座,有效天线增益是通过一个透镜被放大。为便于气体光谱测量,在发射器和接收器之间设置了一个直径为0.6米气体吸收单元,接收器的中频信号被表示为发射频率的函数,使用现有的实验室测量技术。研究人员使用发射机和接收机集成的本地振荡器,其频率由外部PLL电路确定。两个PLL单元使用两个恒定偏移的参考频率,通过完整的扫描实现恒定的中频接收,这样能够检测到因为气体吸收导致的小振幅变化。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。