距离 Google I/O 大会还有两周的时间,与去年不同的是,这届大会上可能会涌现出许多硬件产品,包括 Google Glass 的更新,Project Ara 手机,还有 Android Wear 的硬件。目前已知的是,LG、摩托罗拉会在大会上亮相 Android Wear 智能手表,不过根据的消息,恐怕还不止这两款。
根据 SammyToday 的报道,美国 FCC 日前公布了三星的一款智能手表,代号为“SM-R382”,将其形容为智能可穿戴腕表。正面具备一块屏幕,和此前推出的 Gear 2 相比,这款体积更小,长宽尺寸为 37 × 46mm,长度比 Gear 2 少了 10mm。
FCC 只测试了这款手表的无线连接功能,包括 Wi-Fi 和蓝牙,但没有显示这款手表的操作系统。三星 Gear 2 采用的是 Tizen 系统,代 Galaxy Gear 更新后也是 Tizen 系统,三星正在力推这一新的平台,不过别忘了,由于三星是 Google 的重要盟友,三星同样也是 Android Wear 联盟的。
Google 在 3 月份宣布 Android Wear 的时候,就获得了大量上下游厂商的支持。芯片厂商包括博通(Broadcom)、Imagination、英特尔、联发科和高通,设备制造商包括华硕、HTC、LG、摩托罗拉、和三星。此前有消息称华硕也会在 I/O 大会上推出智能手表,三星要推的话并不意外。
况且,这款手表在这个时候出现,恰好和 Google I/O 大会时间吻合,这更增加了它将搭载 Android Wear 的可信度。
所以,这很可能是三星的首款 Android Wear 设备,不过由于三星正大力押注 Tizen 平台,恐怕不会全力支持 Android Wear 系统,这款设备有可能是刷存在感的测试品。