来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-14
智能电视行业的竞争从未像今天这样激烈,去年乐视、小米等互联网品牌如潮水般涌入这个曾各自为安的鱼池,不仅让传统电视厂商如坐针毡,同时也让这些挑战者迅速卷入战争。小米电视就是一个典型的例子,从一代到二代,产品的迭代速度甚至超越了手机。
从“年轻人的台电视”到“年轻人的套家庭影院”,小米电视 2 针对时下电视发展趋势,做出了不少适应性的改变,比如升级 4K 屏幕、提升 芯片 性能、增加独立音响系统等,与此同时,则是价格的水涨船高。那么,在竞品层出不穷、价格不降反增的情况下,小米电视 2 能否复制其在手机领域的辉煌?
外观设计和做工
延续小米电视一代的包装设计,小米电视 2 硕大的包装箱内除了支架外没有冗余的配件,包括安装螺丝、螺丝刀、遥控器、 电源线 、3D 眼镜都被塞进一个盒子中。
小米电视 2 的底座与代产品有所不同,由中央一个底座变成两端两个“人”字形的脚架,脚架为金属材质,可根据高度选择两档螺丝安装。
小米电视 2 采用 49 英寸屏幕,较上一代大了 2 英寸,但由于边框缩小至 6.2mm,整机尺寸并没有因此变大,整体观感出色。15.5mm 机身与 1 角硬币直径相当。
小米电视 2 采用了全铝合金材质,正面采用磨砂的铝合金材质,侧面为金属拉丝工艺,边缘有金属切角。整体的工艺相比上一代有明显提升,上一代产品存在的毛边等瑕疵都不复存在。不过,正面金属面板与侧面面板的衔接还不够紧密。
所有接口都被安置在机身背部,包括 3 个 HDMI 接口、2 个 USB 接口(其中一个升级到 USB 3.0)、一个 MicroSD 卡插槽、一个 VGA 接口、一组 AV 接口、一个以太网接口、一个音频输出接口以及一个 TUNER 接口。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。