来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-13
OFweek 电子工程 网讯:世界薄华为AscendP6诞生一年之后,继任P7应运而生;虽然在大众看来整体配置以及设计都比去年好上一大截,不过对于发烧友来说重要的改变莫过于K3V2进化到麒麟910T的改变,众多在去年被吐槽的弊病在AscendP7身上能有多少实质性的改变?这里通过华为AscendP7处理器的简单解析与测试,一起来了解一下其中的升级。
性能接近骁龙600华为P7海思麒麟910T处理器解析
华为P7海思处理器架构升级
华为AscendP7终还是错过了刚刚发布不久的八核处理器麒麟920,转而采用P6S的麒麟910升级版麒麟910T;其中CPU主频提升至1.8GHz,GPU也从比较冷门的理论性能虽然强大但实际效果不佳的VivanteGC系列换成了正统的ARM出品Mali-450MP4。
麒麟910与920后者显然更值得期待
相比910,麒麟910T的CPU频率从1.6GHz提升到1.8GHz,一二级缓存、内存带宽、GPU相关参数都没有变化;因此内存方面依然支持单通道LPDDR364bit,带宽6.4Gbit/s,比MTK6592的5.4Gbit/s略高,输于骁龙600的8.4Gbit/s。按照华为AscendP71920x1080屏幕约200万左右的像素,以及每100万像素提供约4GB/s的带宽能够保证流畅的管理,P7的内存带宽对于FHD来说还是比较吃紧的。
华为P7处理器参数对比P6(图片来自AnandTech)