处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CEVA和eyeSight提供基于软件的手势识别解决方案

CEVA和eyeSight提供基于软件的手势识别解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-08-07
导言: 国产智能 手机能否彻底压倒洋手机?未来谁能执中国智能手机市场的牛耳?手势识别技术就是国内手机厂商产品差异化的一大利器,让手机续航时间增加的低功耗方案更是制胜法宝。与基于ARM Cortex-A9的解决方案相比,CEVA-eyeSight基于手势识别技术的综合解决方案所需的功耗降低了超过20倍。请看本站报道…

的硅产品知识产权( SIP) 平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司和免触控界面技术厂商eyeSight Mobile Technologies公司宣布,为CEVA-MM3101成像和视觉平台提供基于软件的优化手势识别解决方案。该综合解决方案瞄准范围广泛的智能产品,包括智能手机、平板电脑、智能电视、汽车信息娱乐系统等。与基于手势识别技术的其他实施方案相比,eyeSight公司的软件利用CEVA-MM3101技术来提供重要的竞争优势。例如,与基于ARM Cortex-A9的解决方案相比,CEVA-eyeSight综合解决方案所需的功耗降低了超过20倍。

嵌入式视觉联盟 (Embedded Vision Alliance)创办人Jeff Bier评论道:“CEVA和eyeSight对于推动在成本和功耗敏感应用中使用嵌入式视觉技术方面占据着领导地位,我对于两家公司的努力高度赞赏。这一综合解决方案结合了优化的硬件和软件技术,为任何具有相机功能的产品提供用于基于视觉的手势识别平台。这类可授权的解决方案对于在大众市场产品中采用嵌入式视觉技术是至关重要的。”

基于视觉的手势识别技术迅速成为移动和数字家庭行业中受追捧的技术之一,同时为半导体和OEM厂商提供了实现产品差异化和新的增值功能的全新领域。eyeSight公司的人机界面(HMI)是目前用于嵌入式系统的创新性的技术,可在任何智能产品中以现有的相机来实现无接触控制。CEVA-eyeSight解决方案提供多种手势及手掌检测和跟踪功能,支持多用户,以及距离产品多达4.5米的距离及弱光条件。整个解决方案包括了eyeSight的软件及CEVA-MM3101,其完整的手势应用所需的处理周期少于70M,在28nm工艺中消耗的功率低于20mW。为了让客户进一步实现解决方案差异化,还可以利用完全可编程的CEVA-MM3101引擎,以软件形式执行一系列基于视觉的附加功能,包括面部检测、眼睛跟踪、3D地图创建、目标跟踪和图像增强应用。

eyeSight首席执行官Gideon Shmuel评论道:“我们与CEVA建立了战略伙伴关系,能够利用其强大的CEVA-MM3101成像和视觉平台,进一步开发和改善我们业界的手势识别技术。双方的综合解决方案为手势识别提供了业界低的功耗,使其适用于移动产品。此外,我们的手势识别软件可以轻易载入CEVA-MM3101平台并进行优化,说明CEVA商业级工具链和软件开发工具套件具备很高品质。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次