• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔增加塑封型功率放大器射频器件

来源:EEWORLD
时间:2014-06-12

分享至:

用于无线基础设施器件的传统塑封不断创新,现首次在业界应用于严酷的工业环境

2014年6月3日,佛罗里达州坦帕湾(国际微波研讨会讯)–飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前推出专为坚固耐用型应用而设计的首款塑封器件,继续保持在射频功率技术领域的长期领导地位。新款MRFE6VP5150N/GN 和 MRFE6VP5300N/GN功率放大器是业界首个驻波比大于 65:1的额定器件,采用模塑封装。

飞思卡尔高级副总裁兼射频部总经理Paul Hart 表示:“飞思卡尔已为蜂窝市场的宏蜂窝基站部署了数百万的塑封射频功率晶体管。我们正将我们的射频功率放大器封装专长扩展到工业应用中。我们的塑封产品组合具有耐用性,全新的MRFE6VP5150和 MRFE6VP5300器件是该塑封产品组合的首批成员,也是我们备受欢迎的MRFE6VP61K25系列的延伸。”

相比陶瓷射频封装,塑料封装具有更好的制造性,卓越的热阻抗和显著的成本效益。完美结合塑料封装的优势与传统陶瓷封装器件的坚固耐用性,飞思卡尔在技术领域取得了重大进步,为采用射频功率技术的客户带来诸多好处。

工业环境的严酷众所周知。器件不但要完好无损,而且需要在不同电压和操作条件下运行。飞思卡尔全新MRFE6VP5150和MRFE6VP5300器件专为这些严酷环境的发展而设计,具有同步过电压和过驱动,因而大于65:1 VSWR的生存率高,同时提供卓越的系统可靠性和低维护成本。新产品目标应用包括调频广播、CO2医疗应用激光器、用于公共安全无线电设施的VHF和UHF基站。
 
除了业界的坚固耐用性,飞思卡尔全新的MRFE6VP5150和MRFE6VP5300器件能促进整个宽频范围内的高增益,需要的部件更少,并简化了设计复杂性。这两款器件能效高,更易冷却,有利于降低运营费用、缩小规格。

这些新的射频功率LDMOS晶体管能利用较宽的频率范围–从1.8到600 MHz。MRFE6VP5150器件能以50 Vdc、 230 MHz、多相位角处理大于 65:1 VSWR的负载失配;能以150 Watts CW运行。此外,这两款器件增强了稳定性并集成了ESD保护电路。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 晶体管 贸泽 大联大 富昌

更多新闻