来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-10
在一些城市的 CBD 不难看到时髦的代步车穿梭而过,路人回头率颇高。目前国内外均有不少公司在探索代步车的金矿。
荷兰公司 Trikelet BV 近日展示了一款三轮代步原型车 Trikelet,号称“全球小巧的可折叠电动车”。
Trikelet 搭载了一款 500-700 W 的马达,续航可达 15 km 左右,极速达 20 km/h。根据官方的说法,Trikelet 在满载情况下每行驶 70 km 仅仅消耗 1 度电。
Trikelet 质量约为 12 kg,展开时长 80 cm,宽 29 cm。杀手锏在于灵巧的折叠方式。通过下面的视频可以看到,只需几个步奏就可以迅速将 Trikelet 折叠成小型拉车,方面用户像对付行李箱一样拖着它。
此外,当路面坑坑洼洼或是肮脏不堪时,用户也可以将 Trikelet 提起来携带,这样可以防止弄脏爱车。
目前 Trikelet BV 正在寻求融资,以推动原型车的研发,并终面向市场。至于零售价格,Trikelet BV 透露将在 1400 到 2000 美元之间。
目前代步车依然处于小众市场。先行者 Segway 的客户群是安保人员和执法人员。该公司上个月推出的三轮体感车 SE-3 Patroller 面向的正是公共安全市场,其设计具备明显的警示意味,以便对犯罪活动进行威慑。当然售价也不亲民,高达 1.2 万美金。
国内方面,我们之前评测过来自乐行天下科技的 Inmotion R1N,可玩性很高,但能否擅长于实际生活,我还是持观望态度。9999 元人民币的售价,对于寻求代步车的城市上班族来说,依然偏高。也许当前情况下,这类产品更适合面向专业领域。