高性能集成电路被纳入国家战略新兴产业20个重大工程

来源:慧聪电子网
时间:2012-08-07

分享至:
近日国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(下称《规划》),将高性能 集成电路 工程列为二十个重大工程之一。

目前我国 集成电路 产业在全球市场竞争力较弱,对外依赖度较高。2010年中国集成电路进口额达1569.9亿美元,创历史新高。集成电路已连续两年超过原油成为进口规模的商品。

《规划》明确提出未来国家将在政策上重点扶持,力争到2015年,集成电路设计业产值国内市场比重由5%提高到15%。

《规划》亦将新型平板显示工程列入发展规划。近年来,平板显示产业呈现高速发展态势。

在技术方面,将以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMO LED 为未来发展方向。2010年全球平板显示产业规模约900亿美元,其中TFT-LCD占86.4%。

此次规划凸显国家大力发展集成电路产业信心。目前我国集成电路产业在全球市场竞争力较弱,对外依赖度较高,因此我国政府积极鼓励发展国内的集成电路产业链。而国家战略和经济发展的双重需求,将会成为带动产业迅速向上发展的重要助推力。
标签 集成电路 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购