处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

裸眼3D手机即将引爆市场?

裸眼3D手机即将引爆市场?
来源:我爱方案网 时间:2012-08-06

导言:如今, 智能手机 在市场上可以说是“机满为患”,如果想让自家的手机脱颖而出,卖的更好,拼硬件?拼像素?终还是不相上下。而新的引爆点就是 裸眼3D ,这项技术目前如何,裸眼3D手机何时在市场上全面绽放,消费者会像发现惊喜一样争相购买吗?

亿思达显示科技有限公司和HTC、夏普等多家公司合作,预计在8月底推出裸眼3D手机,主要采用亿思达公司提供的裸眼3D显示解决方案。

屏幕的分辨率越来越高,裸眼3D必将成为显示领域的终极技术。而如今的智能手机市场,各大厂商都在拼硬件,如果想要卖的更好,就得寻求新的卖点。智能手机的摄像头像素也已经很高,那么接下来肯定就是裸眼3D技术,而这一技术必将是手机市场一个新的引爆点。据有关人士透露,苹果iphone将是裸眼3D手机。

前所未有的3D云平台

要做成裸眼3D手机,需要屏和摄像头,屏用来显示3D画面,摄像头用来拍摄3D画面。亿思达为合作厂家提供两个硬件,一个是裸眼3D LCM模组,另一个是裸眼3D的双摄像头模组,该屏和2D屏不同,上面有形成3D的光栅,双摄像头就如同人的眼睛,可以拍出3D画面。同时他们也提供软件包,包括底层驱动软件,如此一来,硬件加软件,手机厂商就可以在2D手机的基础上推出3D手机。但3D产业缺的是内容,如果消费买了裸眼3D手机,没有资源,没有内容,那就只能当2D手机用了。鉴于此,亿思达将推出一个3D云平台,这也将是国内首个面向3D内容的云平台,这个云平台可以让手机用户实现“三个字”,即看、用、玩。看3D:该平台聚集了海量的3D视频、图片。用3D:用户可以用摄像头拍出3D画面。玩3D:该云平台提供了一个3D社区,相当于facebook和微博,用户可以在这个社区分享自己的3D视频、3D图片等,该公司称之为“微粒”。看3D和用3D将在8月份上市,而玩3D由于开发量过大,将于10月份与消费者见面。

亿思达裸眼3D解决方案


技术仍需提高

由于技术的限制,裸眼3D的分辨率、可视角度、可视距离等方面还有一些缺陷,譬如看裸眼3D可能会出现眩晕的感觉,可视角度只有两三个。不过这些缺陷会在未来一一克服,到时候我们会体验到更佳的裸眼3D技术。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次