• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔移动平台的前世今生 (1)

来源:集微网
时间:2014-06-07

分享至:
   

移动互联时代:一日不见 如隔三秋

作为全球的半导体芯片制造商,英特尔一直以来凭借着其的技术优势,在PC领域叱诧风云,而wintel联盟的霸主地位也不可撼动。然而,到了移动互联时代,面对着高通、ARM阵营的持续火爆,英特尔不可能坐视不管。其实,英特尔在很早就意识到移动互联的发展机会,Tablet的概念就是由英特尔提出来的,遗憾的是,绝妙的设想却由苹果代其实现。移动互联时代来的如此迅速,是PC领域的霸主所未能料到的。只是打盹时间,却宛如隔世。虽然没能抢占先机,但不代表英特尔没有努力追赶。

 

英特尔移动平台的演进

移动芯片的市场已被ARM阵营高度控制,慢半拍的英特尔也曾经试图在智能手机市场分一杯羹,但先后推出的几款智能手机,销量都未能达到预期。现如今英特尔调整策略,强调平板电脑将是未来重点,并用“下定决心”四个字来形容2014年的平板战略。

X86的性能毋庸置疑,但智能终端因体积、功耗等客观原因,必须要缩减原有的X86架构,英特尔面临的考验就是如何做好这个处理器的减法?这些年来英特尔都做出的哪些努力?其移动平台又是如何演进?集微网小编为您一一道来:



口袋中的因特网 Menlow登场(2008年)

那是一个还没有iPad的年代,英特尔也曾试图在移动消费性电子产品领域掀起新一轮的高潮,以便达到其在个人电脑领域相匹敌的成功。在体积越来越小、功耗越来越低的领域,数量更少的芯片解决方案是一个必然,终的目标是单个芯片就能实现所有的功能。Intel的把这个平台的名字叫做Menlow

Intel Menlow平台中使用代号为Silverthorne的处理器,采用45纳米Hi-k材料低耗电微处理器架构,以及代号为Poulsbo的新芯片组。PoulsboIntel从零开始的新设计,基本上就是把北桥和南桥的功能集成在一起,为了节能,多余的功能一概被去掉,如,Poulsbo只支持PATA,因为运作的时候,SATA要比PATA耗电得多。Poulsbo只支持单通道DDR2 400/533,并且只能支持1GBPoulsbo支持特别的1.5V低电压版本DDR2,一般的DDR2电压为1.8V。其他如USB端口、PCI Express支持等都有所削减,总的来说,就是用功能换取功耗。Poulsbo集成了PowerVR SGX 3D引擎,2D部分则使用Intel自己的技术。Menlow平台可使用于74 x 143平方毫米(mm)主板,并支持互联网体验,而一张普通扑克牌的大小为63mmx90mm,这种尺寸的终端设备足以小到可以放进用户的口袋。

Menlow平台主打用户互联网体验,英特尔曾雄心勃勃的预计,到2011年,功能类似Menlow芯片的产品市值将达到100亿美元。然而,壮士纵有豪情万丈,也难及市场寒霜冷面。虽有多位合作伙伴为英特尔站台支持,但Menlow平台面向的MID设备因其高昂的价格,让人望而却步。 

Menlow平台虽然不温不火,同为Atom平台下的孪生兄弟N270系列Diamondville处理器却在2008年造就了华硕等公司上网本的辉煌。 



Menlow的继任者Moorestown+Meego:只是游戏的开始 (2010年)

2008年还是上网本的天下,没有价格优势的MID产品始终无法让世人接受,Menlow也随之被葬送。但英特尔没有气馁,2010年初推出了Menlow平台的下一代升级“Moorestown”。相比与Menlow平台,其闲置功耗降低50倍之多,同时可使用户在手持设备上运行完整的互联网和多媒体应用程序。

2011年的CES大会上,英特尔为大家展示了两款搭载Intel Moorestown芯片的产品,一款是Open Peak ODM的一款平板电脑,一款是LG的手机GW 990LG GW990基于Meego操作系统(Meego融合了NokiaMaemoIntelMoblin操作系统而来)。“这将是台X86架构的智能手机”,美国著名科技博客arstechnica如此形容此次突破。此举动的潜台词:英特尔正式进军智能手机领域啦!这也可以看作是,英特尔与ARM阵营已开始了正面交锋。

Moorestown和上一代的变化是集成了图形显卡和内存控制器,这一招实际上是Nehalem上的直联架构的延伸。当然,在SoC系统上,内置内存控制器是一个基本。然而Moorestown平台仍然需要两颗芯片组成,其一是Intel 45nm工艺制造的Atom Z600系列处理器,其二是台积电65nm工艺制造的MP20 PCH芯片组和GMA 600图形核心。这种双芯片平台用在智能手机里显然有些臃肿,制造工艺也有些落后。而高通的Snapdragon则把绝大多数功能,连同基带处理器全部集成进单个封装。相比高度集成的ARM方案,Moorestown摊开的双芯片布局会降低效率、增加成本。在英特尔不遗余力的宣传Moorestown强劲性能,并且展示Moorestown100fps(/)的速度运行《Quake 3》的同时,关于功耗的质疑声却从未停止。

虽然Moorestown拥有强悍的性能,性能的提升是有

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻