来源:EEWORLD
时间:2014-06-06
解决方案帮助业界实现向有优质语音通讯和语音识别要求的全新智能手机连接协议的转型。
2014年6月5日,中国北京——黑莓有限公司子公司及全球车载电子软件平台领导厂商QNX软件系统有限公司今日宣布推出QNX®Acoustics for Voice 3.0,这一产品是QNX声音中间件产品系列的成员。
QNX®Acoustics for Voice 3.0旨在为免提和语音识别系统提供顶级用户体验,在回声消除、降噪、自适应均衡、自动增益控制以及其它宽窄频带语音处理方面都有性能的提高。QNX®Acoustics还支持Wideband Plus语音处理,来满足的智能手机连接协议对语音质量的严苛要求,以提供通话、VoIP和语音识别等各类服务。QNX®Acoustics for Voice 3.0版本基于已在两千多万辆车中经过验证的QNX声音处理技术。
QNX软件系统公司产品管理总监Grant Gourville表示:“汽车本身有噪音,这种噪音是所有免提系统和语音识别系统的天敌,不管这些系统是车载的,还是从智能手机导入的。QNX Acoustics for Voice是专为过滤轮胎、道路、风扇和通风孔的噪音而设计的,其清晰、清脆的语音通话可减轻司机的认知负担而避免分散司机的注意力。”
QNX®Acoustics for Voice 3.0高度模块化,提供许多先进功能,包括:
高效语音处理——宽频和Wideband Plus语音处理使用先进算法,节省硬件CPU周期,为其它声音或信息娱乐应用腾出更多的CPU空间。
诊断工具——为了加速上市时间,此项产品包括一套完整的诊断工具以便于用户调整参数。QNX软件系统公司还可为客户提供实地专家支持,帮助客户调整车载解决方案。
车用回声消除和降噪——用于搭建全双工免提和语音识别系统。
为多条汽车产品线提供设计灵活性——此项解决方案可与多种语音识别器兼容,不论是在云端、通过智能手机接入,或者是车载语音识别器。它还可在众多操作系统、处理器、数字信号处理系统(DSP)上运行,便于客户在多条汽车产品线之间进行功能移植。
多种开发程序库——标准程序库分别以8 kHz和16 kHz的标准速率来支持宽窄频带语音。特级程序库所支持的频宽十分广泛,不仅包括这两个频宽,还以24 kHz的标准速率来支持Wideband Plus,帮助客户满足智能手机与车辆的连接性协议的语音处理要求。
符合行业标准——符合德国汽车工业协会(VDA)免提系统ITU-T P.1100和ITU-T P.1110规格。
上市
QNX Acoustics for Voice 3.0将于2014年第三季度上市。