来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-06
6月5日消息,虽然2014台北电脑展还是如期在6月份召开,尽管它目前仍然还是亚洲的科技展,但随着近些年来全球PC市场的低迷走势,似乎台北电脑展已经不再只有电脑,各种云端应用、可穿戴设备以及智能家居产品反客为主,成为了电脑展上的主角。
本届台北电脑展有一个有意思的现象,如果我们把PC、平板归结为没落旧势力,可穿戴设备、智能家居产品归结为新势力的话,那么组委会似乎有意将这两股势力分开, 把几乎所有象征着旧势力的PC、平板展位都安排在了较远的南港,而更加招人眼球的新势力则出现在了距离市中心台北101附近的世贸展馆。
旧势力:PC平板无变革性产品
就在台北电脑展期间,市场调查公司IDC发出了数据报告显示,消费者正继续转向智能手机和平板电脑这样的移动设备。因此,在去年全球PC出货量下滑9.8%的基础上,今年PC出货量将继续下滑6%。预计2014年全球PC出货量将从去年的3.151亿台跌至2.963亿台,到2018年,这一数字将继续跌至2.873亿台。而从本次台北电脑展中的各厂商的新品也可以看出,热点其实依然还是聚焦在4K超高清屏幕、变形、翻转等功能上,几乎没有革命性产品出现。
在离中心市区稍远的南港馆中,几乎云集了所有重磅的传统PC、平板厂商的展台。在这里,你不仅可以看到华硕、宏碁、微星,而且还能够见到来自上游的英特尔、AMD、微软,但如果你走入到其中仔细品味,就会觉得今年的电脑展几乎与去年一模一样。
在台北电脑展的前一天,华硕发布了多款新品,其中包括五合一的Transformer Book V,拥有五种使用形态,另外一款华硕新品号称是目前世界上薄的12.5英寸平板,但也仅仅只是轻薄而已,本质上依旧还是屏幕与键盘可以分离的变形本。
此外,除了声势壮大的华硕,戴尔、惠普实际上也在台北电脑展上发布了多款新品,其中具有代表性的机型有戴尔的Inspiron 11和惠普13.3英寸的Pavilion x360等。但你会发现,它们除了硬件上的提升以外,屏幕可360°旋转的卖点实际上与去年火爆的联想Yoga系列一样,并没有什么革命性的变化。当然,微星的展台规模也不小,但也还是以传统游戏本为主,并不新鲜。
尽管如此,在本次台北电脑展上你或许也会看到一些新鲜的东西。例如,在宏碁和华硕的展厅上,展示了多款Chrome系统笔记本,而惠普等厂商也推出了搭载有Android系统的笔记本。据现场工作人员介绍,这些“轻量级”的产品虽然目前在国内市场中鲜有出现,但在国际 教育等市场中却风生水起,并且颇有壮大之势。可尽管如此,这些产品也仅仅只是占据了电脑展中很小的范围而已。
新势力:各类智能新品更让人期待
很明显,位于台北101附近两个展馆中的展示与南港的众多大佬相比不论是在品牌,还是名气都有所不及。但是在我看来,这里才是未来的趋势,才是让所有网友都感兴趣的。
在世贸展馆中,你会看到大量的智能手表产品和各种智能家居设备。而且,这些设备更加人性化的设计显然也已经比之前产品更近了一步。例如:这类所展示的多款智能手表,为了解决在阳光下观看、续航时间等问题,大多采用了墨水屏;而一些智能家居解决方案也不仅仅只是简单的对灯泡、摄像头等设备进行监控,更是已经深入到了对温度、门磁,甚至窗帘开关、何时浇花这些小细节也统统都有涉及。
然而,除了具体的产品以外,诸多上游企业的支持对各种可穿戴设备、智能家居产品也起到了决定性作用。
在高通的展台中,智能家庭的展示成为了亮点。通过现场工作人员的介绍,只要用你手中的移动终端下载应用软件,就可以家中多十台移动智能设备的互联。例如,家中音响设备歌曲的播放、灯光的控制,甚至你可以利用智能手表、平板电脑去监控联入智能家庭的各种设备的 实时状态。
此外,联发科也在本次台北电脑展上发布了专为穿戴式设备设计的 芯片 Aster,并号称Aster是目前针对穿戴式设备设计的小Soc,封装尺寸5.4*6.2毫米。不仅如此,联发科还推出了专为开发者准备的LinkIT开发平台。利用这个平台,开发者可以像乐高玩具一样去把软件模块化并按照需求“组装”,大大简化了开发流程,为智能硬件的开发环境提供了前所未有的改变。
另外,作为英特尔在PC产业疲软的大环境下也更是要急于证明自己。在本次台北电脑展中的一次演讲中英特尔表示,可穿戴技术将重新定义计算含义。据悉,英特尔为可穿戴智能市场推出了Edison技术解决方案,它是一个通用的计算平台,内置有无线技术,支持创建可穿戴设备或小型设备。
小结
显然,传统的PC、平板产品在创新乏力的境况下,再多的新品已经无法能够支撑住台北电脑展这台大戏。而以代表着新势力的智能家庭产品、可穿戴产品经过了一年多的蛰伏,已经渐渐走向了前台,并且诸多上游厂商的大力支持更是让其在未来拥有很大的想象空间。
台北电脑展,作为亚洲的科技电子展,已经从单一的传统PC展示为主,向着更加多元化,更加智能化发展,但其中的主导者已经不再是传统的PC,甚至不再是把传统PC击垮的平板电脑。而本次大展南港展馆与世贸展馆的截然不同,不仅再次证明了PC时代的老去,更是宣布了新智能时代的到来。