处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔芯平板达130款 35%采用自家通信方案

英特尔芯平板达130款 35%采用自家通信方案
来源:国际电子商情 时间:2014-06-06

  随着运算持续演进并跳脱传统PC的型态,英特尔总裁詹睿妮(Rene James)在台北国际电脑展(Computex 2014)发表演说,阐述英特尔与台湾科技产业体系本着长久以来共同创新的长久历史,开创出真正无缝连结且个人化的运算经验,将带来令人振奋的机会。

  拜摩尔定律(Moore’s Law)所赐,处理器技术日趋微型化并内含更卓越的效能和更低的功耗,从云端运算与物联网(IoT)的基础架构到个人与移动运算以及穿戴式技术,英特尔技术以及台湾产业体系的规模与潜力得以发挥到极致。

  詹睿妮表示:“在整合性运算主宰的时代,科技类别的界线日趋模糊,当所有设备皆能相互连结并连结至云端,使用者经验比产品的外观来得更重要。无论是智能手机、智能衬衫、超薄二合一(ultra-thin 2 in 1)设备、或将新型云端服务传送到装有连网系统的智能建筑,英特尔以及台湾的产业体系能藉此加速步伐,因而实现智能、无缝连网、及整合运算世界的价值。”

  詹睿妮阐述英特尔的技术、产品、还有与台湾及广大产业体系之间的合作,目标均是开创出新一波具备智能功能与整合化设计运算设备,并能连结至其他设备、云端、以及人们的生活。

  个人化运算融入所有机型与不同尺寸的产品以及使用经验,詹睿妮指出摩尔定律是业界发展的基础,同时还能降低成本,在日趋微型化的机身中融入符合人们要求的效能与更低的功耗。

  为此她强调英特尔致力针对平板电脑与智能手机提供多元化的系统单芯片(SoC)与通讯产品选项,涵盖各种外型、价格带、以及作业系统。詹睿妮指出目前全 球各地的OEM与ODM厂商已有130款平板已经问世或将于今年上市,在今年Computex期间即发表十多款内含英特尔芯片的平板电脑。所有内含 Intel Atom 处理器的平板电脑中约有35%或将采用英特尔的通信解决方案。

  詹睿妮亦指出支持 category 6 规格的Intel XMM 7260 LTE-Advanced 平台现已出货给客户,协助进行互通测试;它同时强调此举将更强化英特尔的地位。此项新技术将于未来几个月出现在相关设备中陆续问世。

  鸿海创新数位系统事业群总经理刘扬伟 (Young Liu)和詹睿妮一同登台展示目前与近期将推出超过10款内含英特尔核心的平板电脑,机种从入门级一路涵盖到效能型。这些平板内含代号为“Bay Trail”或“Clovertrail+”的Intel Atom (凌动)处理器SoC芯片,并采用英特尔的3G或LTE通讯平台。

  詹睿妮并提及英特尔首款整合式移动SoC平台的发展进度,各家厂商将采用这款锁定入门型与超值型智能手机与平板电脑的芯片,SoC平台产品预计于今年第四季推出。詹睿妮在台上使用新款智能手机参考设计方案对外拨出通电话,这款手机内含双核心 Intel SoFIA 3G 解决方案。除此之外,英特尔将于2015上半年推出一款四核SoFIA LTE芯片,在上周还宣布与瑞芯微电子(Rockchip)达成策略结盟协议,为 SoFIA 系列加入一款专为入门级平板电脑所设计四核SoFIA 3G成员,这款方案亦将于明年上半年推出。

  此外,詹睿妮还揭露英特尔推出全球首款14纳米制程的无风扇移动PC参考设计方案。这个二合一设备是一款厚度仅7.2mm薄的平板,拥有超薄的可拆式键盘,搭载12.5寸屏幕,机身重量仅670公克。它还可接上提供额外的冷却功能的媒体扩充基座,提升其运算效能。这款创新设计采用未来将问世的英特尔新一 代14纳米Broadwell处理器,这款专为二合一(2 in 1)设备打造的处理器将于今年稍后问世。此款处理器名为Intel Core M,将成为英特尔公司电源使用效益的Core处理器。大多数采用此芯片的设计案都为无风扇设计,打造高速的平板设备及超薄设备的笔记本电脑机身。

  英特尔亦针对高要求的PC使用者推出创新与效能方案。为此詹睿妮介绍第4代Intel Core i7 与i5 处理器K SKU,此为英特尔首批时脉可高达4GHz的四核处理器。新款的桌上型处理器是专为玩家设计,不仅带来更高的效能,还提供更上一层楼的超频能力。该款 处理器将于今年七月出货。

  为满足资料中心I/O对高效能的需求,詹睿妮介绍为PICe推出的Intel固态硬盘系列产品,以符合资料中心对高效能及可靠的储存方案的需求,同时又可降低总持有成本。该系列固态硬盘将于今年第三季问世。

  詹睿妮表示,为了让运算更具个人化,除了贴近人们自身的需求,人机互动应更加自然且直觉化。她亦举出多项合作案以及进展成果,推动Intel RealSense 技术与多款 3-D 摄影机的诞生,并支援在日益增加的设备,包括二合一、 AIO 、平板电脑、与其他个人运算设备上,所使用的应用程式。 詹睿妮表示2014版 Intel RealSense 软体开发工具套件将于2014年第三季推出,提供各类开发厂商打造更自然、直觉的人机介面。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次