处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通新推万兆以太网交换机方案 带宽提升至160G

博通新推万兆以太网交换机方案 带宽提升至160G
来源:EEWORLD 时间:2014-06-06
  博通公司新增一款10G多端口以太网交换机芯片,扩充其StrataConnect交换机芯片系列。新型SOC系列集成了1G、2.5G和10G端口性能和多样性,支持灵活的输入输出,大大降低功耗,可满足当前和未来的网络控制平面和数据平面的流量需求。

  随着不断增长的带宽需求,网络设备管理人员和服务提供商迫切需要更高速的网络技术和产品,以降低企业成本,提供更高的灵活性和敏捷性,例如为4G LTE连接,存储、服务器和SMB市场提供更快的二层网络连接。

  BCM534xx系列的StrataConnect家族具有更高的性能和更低的延迟,提供160G的总带宽,以及可为不同的应用提供灵活配置的10GbE i/o组合。借助新型的SoC 与博通业界的物理层产品,新一代的SMB交换机将能够汇聚上行链路,也可与 802.11ac Wave 2接入点互联,达到更高的成本效益。

  博通网络交换机部门资深副总裁暨总经理 Ram Velaga 表示:“为了应对市场趋势和客户需求,业界已广泛布署万兆以太网交换机,10G以太网交换机将网络速度提升到10Gbps,并降低网络二层延迟。博通新的SOC单芯片具备高性能、低功耗或丰富的i/o组合,是嵌入式控制板、背板与 WebSmart 交换机的配备。”

  根据 Dell’Oro Group 报告,2-3层以太网交换机的市场规模已于 2013 年突破 220 亿美元,其中大多数市场的营收都已创下历史新高。博通的新交换机解决方案强调低功耗,弹性适用于多种应用场景,如 SMB 的 10G 汇聚交换机、802.11ac 接入交换机与高容量的 L2 嵌入式系统。

  BCM534xx 系列集成了ARM Cortex-A9 CPU 与 10Gigabit SerDes,在单一芯片上整合了多项复杂IP技术,显著改善系统的散热、成本与功耗等。通过利用博通的统一API,该SOC可缩短产品的上市时间。对IPv6的支持,让客户网络能因应次下一代数据中心的需求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次