处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于FPGA的通用异步收发器设计

基于FPGA的通用异步收发器设计
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-09-14
11111111111111111  串行通信要求的传输线少,可靠性高,传输距离远,被广泛应用于计算机和外设的数据交换。通常都由通用异步收发器(UART)来实现串口通信的功能。在实际应用中,往往只需要UART的几个主要功能,专用的接口芯片会造成资源浪费和成本提高。随着FPGA/CPLD的飞速发展与其在现代电子设计中的广泛应用,FPGA/CPLD功能强大、开发过程投资小、周期短、可反复编程、保密性好等特点也越来越明显。因此可以充分利用其资源,在芯片上集成UART功能模块,从而简化了电路、缩小了体积、提高了可靠性,而且设计时的灵活性更大,周期更短。鉴于此本文提出了一种采用FPGA实现UART功能的方法,可以有效地解决上述问题。

  1 UART的工作原理

  UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,通用异步收发器)是广泛使用的异步串行数据传输协议。在串行通信中,数据以字节为单位的字节帧进行传送。发送端和接收端必须按照相同的字节帧格式和波特率进行通信。UART控制器所传输的一帧串行数据包括1位起始位(低电平)、5~8位数据位、1位校验位(可选)和停止位(可为1,1.5,2位)。起始位是字节帧的开始,使数据线处于逻辑0状态,用于向接收端表明开始发送数据帧,起到使发送和接收设备实现同步的功能。停止位是字节帧的终止,使数据线处于逻辑1状态。用于向接收端表明数据帧发送完毕。波特率采用标准速率9 600 b/s。数据在传输时,低位在前,高位在后。接收端检测并确认起始位后,接收数据位。停止位接收完毕后,向CPU发出中断信号,同时将数据发送到计算机的8位数据总线上;发送数据时,先由CPU设置波特率,然后将8位并行数据加上起始位和停止位发送给外设。停止位发送完毕后,向CPU发出中断信号。在数据发送和接收过程中,CPU可以通过控制信号来读取UART的工作状态,以便进行实时处理。

  2 UART的模块化设计

  2.1 系统总体结构

  在大规模电路的设计中,广泛采用层次化、结构化的设计方法。它将一个完整的硬件设计任务从系统级开始,划分为若干个可操作的模块,编制出相应的模型并进行仿真验证,后在系统级上进行组合。这样在提高设计效率的同时又提高了设计质量,是目前复杂数字系统实现的主要手段,也是本文设计思想的基础。按照系统功能进行划分,UART主要由波特率发生器、接收模块和发送模块三大部分组成。在Maxp-lusⅡ仿真环境下,由各个子模块进行综合的系统总模块如图1所示。下面分别讨论发送模块、接收模块和波特率发生器模块的具体实现过程。

  2.2 发送模块

  2.2.1 发送模块及其功能

  发送模块主要实现对并行数据的缓存、并串转换,并把串行数据按照既定数据帧格式进行输出。发送模块的引脚如图2所示,各引脚功能见表1。

  由CPU送来的待发送的并行数据,首先写入发送缓冲器TBR[7..0]。发送缓冲区中有数据待发送时,数据自动装入移位寄存器TSR[7..0]并自动完成串行数据的发送。首先传送一位起始位0,然后根据帧结构中定义的数据长度,分别串行移出TSR[7..0]中的数据,数据的低位在前,高位在后。当没有数据发送的时候,SDO管脚保持高电平。

  2.2.2 发送模块功能仿真

  发送器功能仿真结果如图3所示。二进制数11110000从引脚DIN[7..0]并行输入,当WRN为0时,启动发送程序,计数器开始计数,使发送器将并行数据锁存到发送缓冲器TBR[7..0],并通过发送移位寄存器TSR[7..0]逐位移位发送串行数据至串行数据输出端SDO。在数据发送过程中用输出信号TBRE,TSRE作为标志信号。当一帧数据由发送缓冲器TBR[7..0]送到发送移位寄存器TSR[7..0]时,TBRE信号为1。由发送数据缓冲器传给发送移位寄存器主要由信号TSRE控制。当TSRE为1时,表示发送移位寄存器TSR[7..0]串行发送完毕;为0时表示还没有发送完一帧数据。由仿真结果验证了发送模块的正确性。

  2.3 接收模块

  2.3.1 接收模块及其功能

  接收模块的作用是把收到的串行数据转换成并行数据进行输出,并判断收到的数据是否有错。接收模块的引脚如图4所示,各引脚功能见表2。

  收器进入准备接收数据状态,不断监视串行输入线RXD端,如果出现低电平,立刻启动起始位检测电路进行确认,一旦确认为接收到正确的起始位,则以波特率作为采样时钟,对每个数据位的中间位置采样一次,并把采样到的信息以移位方式送人接收移位寄存器RSR。接收到一帧数据位后,把串行数据转化成并行数据,并进行奇偶校验、停止位、中止态的检查。接收完毕后,DAT_READ置1。

  2.3.2 接收模块功能仿真

  接收模块功能仿真结果如图5所示。二进制数11101010从引脚RXD串行输入,接收器先要捕捉起始位,在RDN信号为0条件下,启动接收程序,计数器开始计数,数据从RXD[7..0]串行输入,由接收移位寄存器RSR[7..0]逐位移位接收,并在接收完成时传送给接收缓冲寄存器RBR[7..0],后接收缓冲寄存器RBR[7..0]将接收的数据传送至DOUT[7..0],由它并行输出,同时输出一个接收数据准备好信号DATA _RE标志数据接收完毕。

  2.4 波特率发生器模块

  2.4.1 波特率发生器模块及其功能

  波特率发生器模块主要用于产生接收模块和发送模块的时钟频率,其实质就是一个分频器,可以根据给定的系统时钟频率和要求的波特率算出波特率分频因子,作为分频器的分频数。波特率发生器产生的时钟频率CLK16X不是波特率时钟频率CLK,而是波特率时钟频率CLK的16倍。波特率发生器模块的引脚如图6所示,其功能如表3所示。

  2.4.2 波特率发生器功能仿真

  UART在发送或接收数据时,使用的时钟信号频率f是波特率(b=9 600 b/s)的16倍,由外部系统时钟进行16分频得到。UART每16个波特时钟发送或接收一个二进制位,设计中采用的晶振频率c=25 MHz,那么波特率发生器输出的时钟信号周期为:

 波特率发生器的功能仿真如图7所示。

  本设计用晶振为25 MHz,由公式可得出输出波形的半个周期应为k/2,即81倍的输入时钟周期,仿真结果验证了波特率发生器模块的正确性。

  3 结语

  UART是广泛使用的串行数据通信电路,因其要求的传输线少,可靠性高,传输距离远,所以系统间互联常采用异步串行通信接口方式。本文用Verilog HDL语言,结合有限状态机的设计方法实现了UART的功能,将其核心功能集成到FPGA上,使整体设计紧凑、小巧,实现的UART功能稳定、可靠;同时,利用有限状态机的方法具有结构模式直观简单,设计流程短,程序层次分明,易综合,可靠性高等优点,必将在EDA技术中发挥重要作用。

 

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9230次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次