来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-03
作者:魏思静
还有半个月时间,万众瞩目的巴西世界杯足球比赛就将华丽开战。虽然本届世界杯只有部分比赛采用4K信号录制,但球迷对于看超清世界杯的热情依然高涨,4K电视成为目前家电消费市场上热的产品,几乎每家彩电厂商都推出了4K产品。但有业内人士提醒,现在市面上销售的4K电视噱头太多,消费者选购时应多留心眼。
4K电视价差一半
“外观时尚、智能电视、4K电视”,刚走进家电卖场,这款售价仅4899元的50寸康佳LED50R6600DU彩电迅速吸引了记者的目光。相比之下,三星、飞利浦的50寸4K电视售价近万元。
在购物网站上,这款4K电视同样有售,其产品描述中称采用WRGB四色靓彩技术,在传统RGB三基色基础上添加白色像素。
何为4K电视?简单讲,即屏幕分辨率达到3840×2160的电视。但“屏幕分辨率”实际上是个模糊概念。传统4K面板像素由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)三种颜色构成,4K面板分辨率有3840×2160。而WRGB面板则不同,在每两个RGB矩阵之间有一个W(白色)隔开,这个白色像素利用人眼的特性从左右两个像素里“借”到了色彩,其物理分辨率确实能达到3840×2160,但有效色彩分辨率则只有1920×2160左右,即2K电视的水平。在日本,这样的电视是不能称作4K电视的,因为日本对于4K的标准是必须有效彩色分辨率达到3840×2160。而我国目前因为没有硬性的行业标准,不少厂家的标准仅仅是物理分辨率达到3840×2160。
该款康佳电视的G+硬屏出自LG DISPLAY,采用的是WRGB技术。据了解,目前不少低端4K电视均采用这款面板。商场促销员暗示记者,“差不多价位的电视面板基本都是这样。”在并无强制性标准的国内,硬要说它们是“伪4K”,有点冤枉,毕竟其物理分辨率达到了4K标准,但在画质上,与高端4K电视确有一定差距。
真4K要有“面”有“芯”
“清晰度不等于分辨率,真4K要兼具4K的屏幕和4K的芯。”一位家电促销员告诉记者,现在卖场里4K电视差价这么大,除了面板的差距外, 芯片 也大有玄机。
如今关于RGB与WRGB面板的争议在网上吵得沸沸扬扬,殊不知,不少人都只关注面板分辨率,却不知道部分电视仅仅在前端采用了4K的屏幕,而后端的芯片、操作引擎等却仍是2K的规格。这样的电视虽有4K的分辨率,但无法播放出4K的效果。让人头痛的是,这一点在商场里极难发现。
“卖场里各个厂商播放的都是能体现自己产品优势的宣传视频,肉眼对比很难发现差距。”LG公司相关人士告诉记者,这些宣传视频并不能够完全反映电视表现4K的能力。而这样的电视买回家后,却很容易出现拖尾、卡顿的状况。
消费提醒 如何挑选4K电视
招数一:高倍放大镜看屏幕
网上争议颇多的采用WRGB技术鱼目混珠的“伪4K”,可以通过高倍放大镜来分辨。在高倍放大镜下,能够清晰看出像素点为“红绿蓝”三色有序排列的即为“真4K”,而可见到白色像素点或红绿蓝排列错乱的,则是“伪4K”。同时,“真4K”的像素分布明显细腻,而“假4K”因为中间有个白点,看起来比较粗糙杂乱。
招数二:使用同一片源对比画质
如今各厂商播放的都是有利于自己产品的视频,肉眼无从对比。好的办法是自带一张蓝光碟去卖场播放,观看各个机器对同一款视频的表现效果。
招数三:调出参数看配置
打开产品“工厂菜单”,进入“系统信息”查看“本机信息”,便可了解到本机硬件信息,看产品处理器型号是否为四核及以上配置;观察产品外观是否贴有权威芯片生产商授权使用的专业4K解码芯片标识,如“MSTAR 901K”、“4K迅锐图像处理引擎PRO”等。
招数四:看接口
4K电视是要配备一个及以上USB3.0蓝色接口以及HDMI1.4接口,现场可以通过HDMI1.4接口连接播放4K视频,观察是否能够快速进行播放、不卡屏以检查产品的4K视频传输与读取速度。
招数五:查认证
尽管不是强制性的,但国内有4K电视的行业标准。中国 电子技术 标准化研究院所属的北京赛西认证有限责任公司制定了《超高清显示认证技术规范》。
目前,该认证规范基本得到了国内外的主流4K电视厂家的认可。在赛西认证(CESI)的网站上,会定期推出通过“4K超高清认证公报”,公布通过其认证的4K电视厂商和具体型号。若是对哪款4K电视心存疑虑,可以去该网站进行具体型号的比对。