• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

当LCD遇上LED 全方位对比各自优缺点

来源:互联网
时间:2014-05-29

分享至:

    LCD和LED表面上是竞争关系,但其实两者都有特点,且应用范围不尽相同。 LCD屏幕亮度均匀画质更高等的特点让它非常适合家庭和教室等气场的使用,而LED显示屏高亮度全色化等优点让LED的应用范围非常大广泛,但随着LED显示屏的技术日新月异,两者的市场之争越来越激烈,到底这两者谁才是适合的成了诸多采购者的疑惑。今天我们就来详细的全方位对比一下各自的优缺点,以便您做选择。

    LED显示屏之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。LED显示屏又叫电子显示屏,是由LED点阵和LEDpc面板组成,通过红色,蓝色,白色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容的显示屏幕。它采用低电压扫描驱动,它具备:亮度高、小型化、寿命长、工作电压低、功耗小、性能稳定和耐冲击。LED显示屏显示画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。

    而LCD拼接屏是采用LCD显示单元拼接的方式,通过拼接控制软件系统,来实现大屏幕显示效果的一种拼接屏体。目前常见的拼接方式有5.3MM的55寸超窄边液晶拼接,6.7MM的46寸超窄边液晶拼接屏,47寸液晶拼接,60寸液晶拼接墙以及40寸窄边液晶拼接系统。与TV和PC液晶屏相比,LCD拼接屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700cd/m2以上。由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁,近距离观看,画面更加细腻。

    那么LED显示屏和LCD拼接屏相比,究竟谁才是真正的屏显之王,具体从以下几个方面分析我们就会一目了然:

1.使用寿命LED的使用寿命要比LCD的寿命要长。

2.刷新速率LED的刷新速率比LCD的要高,响应速度较快。

3.能耗方面LED在耗能方面要比LCD要低得多,因此使用LED环保性更好。

4.亮度方面LED相比LCD的颜色比较纯,有更宽的色域,亮度也比较高,可以增大显示屏的视角。

5.观看距离:LCD适合近距离观看,但是目前LED的点间距已经做到2mm,近距离观看也不是问题。

6.背光源LED屏用的是LED灯,发光二极管,LCD拼接屏用的是冷阴极射线管,价格方面LCD更便宜。

    如果要在LED和LCD中作抉择,就看具体的使用的环境和显示要求。LCD液晶屏亮度比LED较低更适合室内十米以内观看,主要用在监控中心或视频会议上,LED显示屏是由大量LED灯珠组成,点距大,适合室外或者距离较远的地方观看,室内屏亮度可达到1000-2000型号不同亮度也不一样,观看距离可达到6-80米适合较大场地环境下使用。随着技术的进步,LED显示屏的点间距已经做到1.2mm,小间距的LED屏播放视频更加清晰,将进一步的抢占LCD的市场空间,未来LED显示屏的应用领域将还会继续扩大。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子显示屏 LED显示屏 二极管 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻