来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-28
2013年底,华为推出“荣耀”这个子品牌,同时发布了两款产品:荣耀3C、荣耀3X。而仅仅过了半年,升级后的荣耀3C 4G版和荣耀X1 Pro就来到了我们面前。
从名字就能看出,荣耀3C 4G版是在荣耀3C的基础上支持了4G制式,那么改变的仅仅是这一点么?4G版的荣耀3C性能和体验上会有多大的变化?性价比是否依旧突出呢?我们一起来看一看。
荣耀3C 4G版的整体外观与先前几乎一致,方正硬朗、有棱有角,的变化就是后壳采用了皮质触感,相比先前的漆面手感上好很多。
同荣耀3C一样,正面配备了一块5寸全贴合屏幕,采用LTPS技术,熄屏效果出色,在反光下才能看到屏幕与边框的分界线。
听筒处形成一个明显的凹槽,虽然起到一定的修饰效果,但比较容易积累灰尘。
触控键依然采用“返回键”位于左侧的设计,部分新用户可能要适应一段时间。按键同样不支持背光,并且发光涂层相比先前更淡,夜晚使用时会带来一些不便。
先前在漆面背壳上,荣耀“honor”标识触摸时有明显的凹凸感,而4G版的皮革质感非常明显,触摸Logo时也几乎察觉不到了。
值得一提的是,后壳与机身贴合的比较紧密,敲击后壳没有中空的感觉,因此手感相当出色。不过材质毕竟是塑料,抗油污性进步不大。
荣耀3C 4G版维持前代的800万像素后置摄像头,采用索尼第二代BSI感光 芯片 ,拥有F/2.0光圈、28mm广角。成像质量如何,待会儿看后面的样张。
配置方面,荣耀3C 4G版配备5寸720P屏幕,搭载主频1.6GHz的华为海思Kirin 910四核处理器,摄像头组合为前置500万像素+后置800万像素,采用2300mAh可拆卸电池,运行华为的Emotion 2.3系统。
该机同样由高低配两种配置,低配版采用1GB内存+8GB存储,售价998元、高配版采用2GB内存+16GB存储,售价1298元。