来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-28
OFweek 电子工程 网讯:联发科(MTK)在移动领域CPU目前可以分为3个系列:1、MT62xx系列(功能手机);2、MT65xx系列(智能手机);3、MT83xx系列(平板)。下面我们先来介绍MT62xx系列(见下图):
MT62xx系列:该系列属于功能手机产品线,主要采用ARM7、ARM9、ARM11三种架构,ARMv5T、ARMv6L指令集,这些功能手机 芯片 并不羸弱,应该说很有特点。有的性能规格甚至操作了09年顶级智能机的性能水准,如:MT6276。有的在省电造诣上独步天下:如MT6250,耗电仅为MT8389的1/10。目前的联发科比较新的安卓智能芯片也普遍延续着功能手机设计优势。
注意,在MT62xx系列中,并非CPU架构越先进主频越高,手机越好,原因很简单,功能手机和智能机不同,追求的并非只是单纯的性能,而是功能、速度、价格及待机等特性的结合体,所以即便是联发科低端的功能机端机都有着全能的心态,联发科可以实现用规格较低的硬件,做出很全面的机子。比如,ARM7架构的MT6250,虽然主频只有260MHz但可以在上面搭载智能化的Nucleus3.2.2系统,可以实现类似智能机的花俏界面,类似安卓的智能软件扩展和功能手机的超长待机,这些功能原本需要ARM11处理器才能完成的功能,而如今在ARM7上都可以实现了,用ARM7的好处非常明显,芯片授权费低廉,辐射低,功耗超低,代表机型:联想MA309。在ARM9架构上联发科也有发力,比如的MT6268,在246MHz的频率下就能处理联通3G的高额网络吞吐数据,WIFI数据等,代表机型:联想I62、P717、P650WG。ARM11的MT6276处理器造出来的功能机,几乎和智能机无异了,可以实现类似智能机的软件扩展,和全3D界面,代表机型有:联想概念机ZK990。四两拨千斤是联发科功能手机芯片的特色。联发科功能手机的卖点不在于硬件是否强大,系统占主导地位,系统功能越多,功能越全面则手机越强,硬件成却成为了附属品。
不追求顶级性能,但要做全面,这一特性已经延续到智能平台上了,用联发科的智能机的朋友往往会发现,它们性能并不是强强,反而很追求细节功能,比如超长待机(省电),比如外部接驳能力(USB-OTG),裸眼3D(英特图3D显示技术)等。联发科是很聪明的,在能保证和高通几乎一致的用户体验前提下,也就是在保证系统基本不卡,顺滑的前提下,追求一些附加功能,来产生卖点,这些启发一般都是来自功能机的,因为功能机是更加追求功能,在智能机上也追求功能,是寻求安卓系统差异化的有力表现。
就以超长待机这一卖点打个比方,联想主打超长待机的P系列手机:P70(MT6573)、P700(MT6575)、P700i(MT6577)、P770(MT6577T)、P780(MT6589)整个系列全被联发科占领了,高通没有立足之地,为什么?因为联发科的附加功能做得比高通好,比高通省电。试问联想有哪家高通手机打着超长待机的卖点招摇过市呢?没有,至少现象没有,高通在这一附加功能上可以说是完败的。
联发科83XX系列(平板)处理器基本参数对比一览表
接下来我们介绍MT83xx(平板)系列处理器芯片,下面来看一份表MT83xx系列平板处理器芯片参数对比表:
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。