处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

世强&SiliconLabs;研讨会圆满落幕 助推物联网关键应用落地

世强&SiliconLabs;研讨会圆满落幕 助推物联网关键应用落地
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-05-27
  • OFweek 电子工程 网讯:日前,由中国本土分销企业世强携手SiliconLabs共同倾力打造的2014创新技术巡回研讨会在北京圆满落下帷幕。此次研讨会从上海启动,巡回至杭州、深圳再到北京,超过500位热衷设计电子业界人士到场聆听、体验和交流。

    从某种意义上说,这是一场关于物联网(IoT)产品与技术创新的专业盛会,来自双方的资深技术专家亲临现场,以物联网应用为主线,串起了SiliconLabs极具优势的低功耗 MCU 、高性能传感器、高灵敏度无线收发器及任意频点可编程时钟技术等。

    图1.世强2014创新技术巡回研讨会深圳站一瞥。

    "或许大家还没有意识到,我们所做的产品很多其实已经跟物联网相关联。物联网是基于互联网的发展和延伸,越来越多的终端正在不断融入这个巨大的网络,给我们电子产业带来众多的发展机会和技术挑战。"研讨会主持人--世强市场经理张园根一席开场白直切主题。

    相比很多处于概念阶段的物联网产品和技术,SiliconLabs公司已经在不断地推出成熟技术和产品,携手世强助推各种物联网应用"落地"。据悉,该公司每年有超过10%的营收是来自物联网应用。

    8位/32位超低功耗MCU齐头并进

    MCU是发展物联网不可缺少的核心技术,例如在物联网的感知层,移动终端的体积越来越小,速度越来越快,电池寿命越来越长……这就要求MCU不光要"嵌入",还要低功耗。对EnergyMicro的收购,强化了SiliconLabs的低功耗嵌入式的设计能力。EnergyMicro拥有业界低功耗的32位微控制器产品--EFM32,其低待机功耗只有900nA。

    SiliconLabs亚太地区MCU高级市场营销经理彭志昌在演讲中指出:"与现今市场上排在前10位的其他低功耗微控制器相比,基于CortexM0的EFM32消耗的能量仅为其他同类8-bit、16-bit或32-bit微控制器的四分之一,堪称微控制器领域省电的王者。"

    如下图2所示为EFM32MCU的产品选择,按内核分为3大类:M0+、M3、M4。其中以M3的系列为丰富,从低端到高端有4个系列,包括:Tiny,Gecko,Leopard,Giant。高端还可以支持TFT和USB功能,flash可以支持1Mb。小封装有QFN24。

    图2.世强提供丰富的EFM32产品选择和技术支持。

    "从M0+到M4,所有型号的EFM32MCU都是软件兼容的,不同型号之间,相同后缀名可以pin-to-pin兼容,所以对于后续平台的升级非常方便。"彭志昌指出。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
    2 1N4001 0.19MB 18113次
    3 DAC1220E 0.95MB 16436次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次