• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安富利X-FEST全球展,大力拓展Zynq新应用

来源:电子工程世界
时间:2012-08-01

分享至:

36个城市,6000余名工程师,历时近两个月,这是 安富利 在 X-FEST 上交出的一份“初试成绩单”。X-FEST是由安富利主办的免费技术培训活动,旨在为 FPGA 、DSP和嵌入式系统设计人员提供的、为期一天的详尽培训。在主办方给出的X-FEST环球之旅介绍中,我们可以看到亚洲的城市多,为16个,其中又以中国为首。此次X-FEST首场选在北京,安富利电子元件亚洲总裁黄建雄也专程来到北京,足见对于中国市场的重视程度。而实际上,现场也是格外火爆,据安富利官方统计,仅北京站的参加人数就超过千人,创历年之。

安富利电子元件亚洲总裁黄建雄

FPGA将成为生态系统核心

安富利科汇中国及安富利杨氏总裁徐嘉酿表示:“安富利致力于为客户带来新技术;今年的X-fest研讨会以革命性的28纳米技术、Zynq-700 EPP、Xilinx 7 系列以及新应用等为特色。我们也能通过本次活动提供系统级解决方案,帮助我们的客户加快产品上市。我们经验丰富的工程师团队与合作伙伴共聚一堂,直接面向工程师进行互动,向其展示将技术融入其设计的方法。”

作为赛灵思全球主要同时也是合作时间长的分销商,安富利这些年来一直致力于推广FPGA,从1997年起举办X-FEST,至今已举办过12届。自然,此次活动获得了 赛灵思 的大力支持。

黄建雄对赛灵思的内置双核Cortex A9的Zynq产品赞不绝口,Zynq这款产品也确实没有辜负赛灵思寄于的厚望。黄建雄表示,目前安富利针对Zynq,已开发出了30多款专门应用,包括仪器仪表 ,信息娱乐,高级车辆智能识别,泊车系统,工业电机,人机界面,可再生能源等。

当然,这些应用绝不仅只有一颗FPGA,要包括模拟外设、电源、FPGA工具、存储器、 连接器 以及IP及操作系统共同构建的。因此此次的X-FEST,安富利也特邀所有周边合作伙伴,包括Maxim、TI、ADI等公司前来X-FEST,为客户提供尽可能完整的设计方案。

借助赛灵思,安富利搭建了FPGA生态系统

技术实力是分销商的差异化体现

当然,对于赛灵思来讲,选择安富利绝不仅只是其拥有全球广泛的办事处销售据点,更是其在技术上的专长,可以提供产业链的整合。“我们不但面对提供供应链方案,也提供产品解决方案。” 黄建雄说道。

在黄建雄看来,技术是安富利绝对的竞争优势,所以安富利除了配备强大的技术支持团队(两个销售配一名FAE)以外,X-FEST等培训也是为客户提供一个学习的平台。“让客户学习新的技术,我们才能有更好的机会,客户不强大我们怎么进步呢?” 黄建雄反问道。

所以安富利定位在“卖技术”的分销商,同时也将技术视为立足之本。比如随着网络购物的不断发达,安富利也推出了AVNET EXPRESS在线元器件订购平台。当然,有人指出网络的进步让其他新晋分销商也可以和客户进行便捷的沟通,会对安富利产生威胁。黄建雄首先承认了网络是把双刃剑,但对于新技术而言,也是需要看其能否为客户实现真正价值。如果只是单纯为了联系而运用网络技术,这并不是一件明智之举。“重要的是需要借助网络,为客户提供设计或其他方面的增值。” 黄建雄建议到。目前,安富利会帮助其合作伙伴开发方案,同时配合原厂提供的方案,共同服务于广大客户。

“FPGA很重要,MCU很重要,现在Zynq的推出将二者结合,对于安富利来说,一定要教工程师们用好这个产品。” 黄建雄说道。

除了大力提高自身技术以外,谈及收购,黄建雄笑称:“收购是每天都在想的事情,但是跟追漂亮女孩一样,是定不了时间的。同时,我们也有要求,对方也有要求,这是急不来的。”。



标签 安富利 X-FEST Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购