处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大控股友尚推出基于ST产品的电源解决方案

大联大控股友尚推出基于ST产品的电源解决方案
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-05-26
  • OFweek 电子工程 网讯:2014年5月22日,致力于亚太地区市场的 电子元器件 分销商——大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于 STM的L4984、STTH8S06、STL140N4LL、STF18N60M2、SRK2000A、L6699、TSM1014A、TSC888C等器件的台式电脑32W 12/27A的电源解决方案。

    台式电脑(Desk Top PC)电源规格已逐渐走向类似笔记型计算机——以单组输出电压配合PC内部的多组DC/DC转换。由于为了提高DC/DC效率,交换式电源输出要求转为低电压大电流,而此要求对电源的效率提高提出了苛刻的要求。

    大联大控股友尚正为此推出了ST的320W 12/27A的台式电脑电源解决方案,该方案采用LLC 谐振架构,这个价格采用了当今电源领域里转换效率的电源架构,其主要的优点在于转换效率高、体积小、废热低、 EMI 少。

    功能描述:

    1. 符合PC电源需求,单组输出,低电压,大电流。

    2. 电路精简,体积小,提高可靠度。

    3. 高效率:92%,宽广的输入电压范围,从空载至满载皆可达到零电压切换。

    方案特色:

    1. 改良LLC谐振式半桥拓朴,解决 LLC high ripple current issues,降低输出电容数。

    2. 以CCM PFC线路完成功率因子修正。

    3. 二次测同步整流提高效率。

    4. 高可靠度。

    图示-架构图

    图示-开发板

    关键参数:

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
    2 1N4001 0.19MB 18115次
    3 DAC1220E 0.95MB 16439次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次