处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

工业传感器解决方案

工业传感器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-31

Solution name: 工业 传感器 解决方案

Target application and industry: 自动控制机械、自动作业流水线、食品饮料流水线、包装线,原料运输线



Unique features:
1、该方案是将传感器与电线组件相连接,达到IP68 防护等级(防浸)。
2、简化安装,节省时间和成本。
3、减少一半或更多的硬连线。
4、防止接线错误并加快检修。
5、在电气安装中,时间(或金钱)损失的首要来源就是接线错误。每个硬连线连接必须进行正确性检测。
6、带有连接器的传感器可以快速取出进行测试或维修。发光的连接器允许对问题组件进行目视鉴定。
7、加快转换和维护。
8、采用软连线原理,可让企业能够显著减少用于日常维护的计划停机时间。

该传感器主要用来反馈生产线上PLC的监控状态。例如,在灌装生产线中,传感器检测瓶子并发送信号给PLC;接着PLC发送停止信息给传送带上的马达,从而进行灌装工序;当另一个传感器检测到瓶子装满时,便会停止灌装;然后,瓶子会移动到下一个工作台,进行其它操作。


Molex Ethernet Solution:



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次