处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔推出面向ADAS视觉应用的开发生态系统

飞思卡尔推出面向ADAS视觉应用的开发生态系统
来源:EEWORLD 时间:2014-05-24

    全面的硬件/软件平台可简化算法开发和安全评估,降低成本并加快上市时间。

    2014年5月20日,中国深圳讯-(飞思卡尔技术论坛)-飞思卡尔半导体(纽约证券交易所:FSL)与东软集团股份有限公司(简称“东软”,上海证券交易所:600718)、Green Hills Software携手合作,共同推出全面的高级驾驶员辅助系统(ADAS)生态系统,简化并加快新一代汽车视觉应用的开发。

    由于ADAS视觉系统囊括了大部分汽车制动和转向系统,因此开发人员和系统设计人员急需一种交钥匙解决方案以满足严苛的汽车安全协议要求并符合ISO 26262功能安全标准。这款专门为此目的而打造的ADAS生态系统,旨在通过简化开发和移植复杂算法到目标硬件这一耗时流程,从而应对这些挑战。


    这款协作开发的解决方案结合了飞思卡尔所提供的来自CogniVue Corporation公司的APEX图像识别处理(ICP)IP、东软ADAS视觉应用的高级芯片感知型软件,以及功能安全专家Green Hills Software的经过安全认证的INTEGRITY®操作系统和MULTI®工具链。因此,它成为一款基于ISO 26262 ASIL评估软件基础的全面的ADAS视觉解决方案,其具体应用包括行人检测、交通标志识别、碰撞避免,以及其他先进的ADAS功能。

    飞思卡尔汽车MCU业务产品管理和全球市场部副总裁Ray Cornyn表示:“将尖端的目标识别与识别技术相结合将成为连接代ADAS产品与未来自动驾驶车辆的关键。ADAS视觉技术在决策和实时目标识别任务方面所发挥的作用,将帮助那些与飞思卡尔一样,专注于安全导向视觉系统的公司走向成功。”

    东软副总裁兼东软汽车联合总裁简国栋表示:“我们非常高兴能够参与该生态合作体系的开发,并贡献出我们的实时目标识别技术,该技术是东软历经10余年的研发成果。原始设备制造商一直在寻求更高的灵活性以及更快的上市时间,这些将成为ADAS技术获得广泛采纳的基础。”

    Green Hills Software业务开发部副总裁Dan Mender表示:“Green Hills赞赏飞思卡尔在合作开发ADAS视觉应用平台方面的远见,这款平台非常全面并且构造合理,可满足性能、功能安全方面的需求,并且其核心算法的实用性将对下一代ADAS系统起到至关重要的作用。通过与Green Hills合作,飞思卡尔利用经过验证、成熟的ISO 26262功能安全评估产品,以及其全面的安全设计和认证服务,帮助其客户加快上市时间并降低开发成本。”

    APEX处理器技术可从一个场景中提取特定应用信息并解析图像数据,并根据所提取的信息做出决策或采取行动。2012年,飞思卡尔经许可获得CogniVue的APEX-642 ICP内核IP许可,并成为汽车市场内该技术的供应商。

供货
    基于模拟器的评估平台目前可供货。 完整解决方案计划于2015年上半年提供。如需了解更多信息,请联系飞思卡尔销售代表。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次